• Default Alternative Text

    火电行业解决方案

    智能火电,领先动力

    • 过程控制系统

      - 为您的过程应用度身定做
      - 兼顾现场控制和集中控制的需求
      - 为您的复杂应用提供高级过程控制功能
      - 高可用性和维护简便性

      Default Alternative Text
    • 能源管理系统

      - 通过施耐德电气定义的4步法实现整个项目周期的能源管理

      A view of the oil refinery in the late afternoon, oil and gas.
    • 安全仪表系统

      - 确保在紧急状况下完成安全停机
      - 符合IEC61508和IEC61511功能性安全标准
      - 得到TÜV莱茵认证,适用于安全等级为SIL3的应用
      - 基于1oo2热修复容错构架

      Default Alternative Text

      火电解决方案架构

      成功案例

      • Default Alternative Text 彭城电厂
      • Default Alternative Text 玉环电厂

      面临的挑战

      • Blue Graph up icon 如何提高生产效率?
      • Blue collaboration icon 如何达到主辅一体化?
      • Default Alternative Text 如何降低运营成本?