• Default Alternative Text

    食品饮料行业解决方案

    Two workers discuss beverage facility management

    挑战

    食品饮料行业面临着诸多挑战:包括如何满足更广泛人群的需求,如何销售更健康安全的产品,如何适应消费者不断变化的饮食习惯,如何应对原材料供应及能源成本的频繁波动,以及如何设计环境友好型的工厂和供应链。 这些挑战和问题呈日益膨胀之势,为战胜挑战,您必须全力以赴,在提升竞争力的同时坚决履行企业责任。

    价值主张

    • Food and beverage icon 向更广大人群供应更优质的食品,同时减少地球资源消耗 我们将助力食品和饮料企业提升可持续性、运营效率和可追踪性
    • EcoXpert icon 即刻实现可持续的高效运营 我们是全球能效管理专家和食品饮料制作管理领域的领导者

    事实

    • Blue earth Europe-Africa icon 到2050年世界人口将达到90亿,比目前多出30%
    • Blue puzzle icon 全球40%的土地用于种植粮食,但在从农场到餐桌的过程中有30%的粮食被浪费
    • Blue Energy icon 食品饮料行业的能耗占全球总能耗的5%
    • Blue Graph up icon 食品饮料行业49%的首席财务官认识到可持续发展绩效与财务绩效之间的重要联系
    • Blue man icon 不断变化的客户需求和波动起伏的全球经济给食品饮料行业带来挑战
    • Blue general danger icon 2020年,40%的现任领导将退休
    • 商业案例 能源绩效:可口可乐希腊装瓶公司(Coca-ColaHBC)意大利子公司

      可口可乐希腊装瓶公司(Coca-ColaHBC)意大利子公司携手施耐德电气,努力寻找和消除其生产厂中的能源浪费现象。

    • 商业案例 高效制造:巴西Total Agroindustria公司

      借助施耐德电气PlantStruxure™解决方案,巴西乙醇生产国有企业Total 迈入巴西生物燃料行业最前沿。

    • 商业案例 满足您的能效需求

      我们的解决方案更容易控制、优化和规划企业的未来。