• Man inspecting metal coils, mineral processing

    冶金行业解决方案

    提高工厂产出

    A man working near flames in a metal facility, mineral processing

    挑战

    - 提高员工安全性 - 支持可持续发展 - 提高产出、销售额和利润 - 优化运营支出和投资支出 - 吸引及培养新人才
    Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system

    我们的金属行业解决方案

    帮助金属行业可持续发展

    为什么选择施耐德电气?

    • Handshake icon 我们重视与客户的合作关系 借助我们的能源和可持续发展解决方案及服务,获得并持有保持社会运营许可。
    • Default Alternative Text 为金属行业提供一站式购物 借助我们的生产和运营优化解决方案,提高运营效率,创造更大价值。

    事实

    • Default Alternative Text 钢铁生产消耗大量能源,占总生产成本的40%。
    • Blue leaf icon 平均而言,美国钢铁资本支出的15%用于环保措施。
    • Blue Earth America icon 2013年,全球粗钢产量为16亿吨
    • Blue automotive icon 2013年生产了8700多万台汽车,总共消耗7900万吨钢材
    • Blue smart city icon 2013年,人均钢铁消费量最高的是韩国,达到1057公斤,是美国的三倍多。