• Product shot of a man standing in front of the IT server room.

    预配置模块化解决方案

    预配置模块化数据中心解决方案

A Schneider Electric employee showing sustainability reporting to a man in the server room with data centers, data center management.

挑战

决定何时和以何种方式渐次增加电力、制冷或IT物理基础设施非常困难。要做到这一点,我们必须进行快速的规划、设计和部署,同时专注于提高效率和降低TCO。
  • 解决方案

    施耐德电气预配置模块化解决方案的配置和部署极为快速简单,可降低总拥有成本,并确保您实现自己的关键可用性目标。
  • 价值主张

    • 完整的解决方案:通过实施集成化和标准化,数据中心物理基础设施解决方案实现出色的可用性、灵活性和较低的TCO。
    • 高能效:与传统设计相比,能耗降低30%,占地面积减少15%。
    • 设计与部署简单快捷:采用自动化规划和设计工具、即时可用的管理、集成化系统解决方案和全球供应链,使设计与部署速度提升60%。
    • 可扩展和可适应性:通过合理规划容量,节约10%到20%的初期CAPEX。
  • 与众不同的优势

    • 运营支出节省:10年中降低30%的数据中心生命周期总成本。
    • 定制解决方案与服务:可满足新建项目、现有数据中心和私有云的需求。
    • 实现99.995%的可靠性:利用高级管理软件可轻松配置和部署电力与制冷冗余,达到所需的服务水平。
Default Alternative Text

应用

浏览更多数据中心解决方案

优势

  • Default Alternative Text
    - 强大灵活的机架解决方案允许简便地安装服务器和网络设备及融合基础设施
    - 提供高效气候控制
  • Lomographs data center, data center solutions, preconfigured systems, integrated data center architecture.
    - 各种容量和密度
    - 本地和远程监控功能
  • Default Alternative Text
    - 物理安全
    - 早期火情检测和自动灭火功能