• Default Alternative Text

    借助智能配电网络自动化提高可靠性

    Windmills and solar panels with sunset in background, solar energy, renewable energy, wind energy.

    挑战

    借助智能配电网络自动化提高可靠性

    随着新的实践与智能技术的出现,电网日趋复杂化,高效使用的自动化能够带来实际价值。 支持可再生能源带来的需求增长和能源流变化,同时最大程度缩短断电时长、减少断电频率以及受影响的用户数量十分重要。
    • 解决方案

      从故障通道指示器到智能馈电线远程终端设备(RTU),我们的馈电线自动化控制和监测解决方案提供从故障定位的基本功能到自愈智能电网方案的复杂需求,帮助用户应对停电故障。 为了提供最大的电能可用性,SAIDI和SAIFI被作为每个解决方案的核心。

    • 价值主张

      使用正确的配电网络馈电线自动化解决方案可实现大幅节省:

      • 故障定位和供电恢复速度提高20倍,最大程度减少SAIDI。
      • 基于投资和目标完成可扩展、灵活性强的集成。
      • 运营和投资成本降低30%。
    • 与众不同的优势

      长期致力于馈电线自动化专用产品系列,拥有丰富经验:

      • 解决方案种类齐全,从(故障通道指示器(FPI))基本故障定位到自愈电网(馈电线远程终端设备(FRTU))。
      • 利于供电的FPI和FRTU,其设置、维护、安装和培训工作具有经济效益。
      • 提供完整的配电解决方案,包括与DMS和中压设备集成。
    control room for energy efficiency and energy management

    智能馈电线自动化使您能够按需集成

    优势

    • technician under electric utilities pole

      即使面向传统电网也能更快定位故障,按需集成。

    • car lights streaming on a wide road transportation

      断电时长平均缩短50%,自愈时间低于30秒,加快供电恢复过程。

    • electric utilities distribution pole

      根据自身需求扩展和改进解决方案

    • SMART DISTRIBUTION NETWORK AUTOMATION
      专为减少SAIDI和SAIFI而研发的专用标准化产品系列。
    • software industrial, man touching screen that is showcasing data drawings

      专用监视控制与数据采集系统(SCADA),适合独立应用或者与现有系统集成。

    • A Schneider Electric employee looking at a clipboard for energy management

      运营维护成本降低30%。