• Default Alternative Text

    PACiS高压和中压变电站自动化系统

    Surgeon adjusts a light in an operating room, healthcare, patient safety

    挑战

    高压和中压变电站是需要监督、保护和控制的关键节点,以确保电网高效运行。 我们提供方便使用、灵活且可扩展的变电站解决方案以满足最新标准和法规,例如适用于网络安全的标准和法规。  您需要强大的专业能力和本地支持服务为您快速交付项目。
    • 解决方案

      我们的PACiS变电站自动化系统专为高压和中压变电站而设计,旨在确保监督、保护、自动化及控制功能高度可用,同时遵循IEC 61850等最新标准和网络安全建议。 PACiS解决方案包括本地SCADA人机界面(HMI)、远程控制中心界面,并使用一流的智能电子设备(IED)保护电网节点。 它能够帮助运营商高效控制维护电气变电站,确保使用先进服务提供长期支持。
    • 价值主张

      • 提高安全性,以保护您的资产:包含强大的集成设备、加强的通信和本地SCADA的可靠的标准化方案。
      • 简化电网运营维护: 高度可用的控制中心界面是保持全方位控制和洞察的关键。
      • 可扩展的开放式系统为长期投资提供保障: 以符合国际标准(包括IEC 61850、IEC 62351-RBAC和IEC 62443)的灵活的定制架构为基础。
    • 与众不同的优势

      • 可扩展的开放式系统,结合集成了一流的数字IED的通用架构,可减少布线工作,优化总拥有成本。 
      • 创新的网络安全方案,融入运营技术(OT),方便现有员工简单部署。
      • 在IEC 61850标准、系统设计集成和网络安全方面拥有丰富经验,在全球拥有1,500多个系统和众多专家。
      • 本地支持和定制服务。
    • PACiS SRTU,小型中/高压变电站智能RTU
    • PACiS微电网

    优势

    • view of an enterprise data center in a high rise over looking a city

      通用架构和专为电能打造的自动化方案

    • Innovative cycber security

      符合法规的网络安全创新方案

    • engineer in a security and grid monitoring station

      为现有员工简化电网运营维护

    • technicians working in an enterprise data center

      强大专业能力以及本地服务与支持