• Aluminium rolls in a warehouse, industrial production, mineral processing

    资产管理和状态监测

    Businessman holding camera up to take a photo isolated on white background - 64567 : shutterstock, machine control, energy management, mining industry

    迈上资产管理新台阶

    当今的矿业公司希望采用全面生产维护(TPM)等新型最佳实践,从开始就最大限度优化资产寿命和资产性能,以期从资本投资中获得最大回报。

    • 解决方案

      • 状态监测与管理是一个解决方案工具,专门收集和分析所有工厂生产设施的实时诊断信息。 它将推动用户采取适当行动,以提高整体资产性能并管理相应的业务、工程和维护活动。
      • 预测式分析系统为持续开展实时资产性能监控提供了一个平台。
      • 性能工具提供了与OEE和停机时间相关的的实时情境分析。
    • 价值主张

      我们全面的资产管理解决方案有助于提高整体资产性能,并帮助管理相关业务,如工程和维护活动。
    • 与众不同的优势

      • 面向资产性能、状态监控和预测式分析的全整合方法
      • 独特的高级预测式算法可发现系统行为中的细微变化-这些变化往往是设备性能和健康问题的早期预警

    优势

    • Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products
      防止潜在设备问题
      发现业绩不良资产
    • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing
      减少计划外停机时间
      降低维护成本
    • Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system
      提高可用性和可靠性
      延长设备寿命