• Dumper trucks in a row at surface coal mine, mining industry

    燃料管理

    Mining truck , mining industry, transportation

    燃料成本管理和可视化

    燃料用量是矿山行业运营成本中最大的开支之一,但虽然其资金庞大,但很少得到有效监控和管理。

    • 解决方案

      矿山运营燃料管理系统是一款专门设计的解决方案,旨在帮助您测量、跟踪、发现和分配燃料用量,以便更好地按车辆类型、燃料类型和成本中心进行记账,全面、清晰地提供整个运营过程中的燃料使用状况。
    • 价值主张

      监控和跟踪燃料库存、采购及使用,帮助您的管理团队在充分利用信息后作出更好决策,提高移动资产使用绩效、减少燃料用量和损耗,并提高整体利润。
    • 差异化

      • 全面定制、专为满足您的独特运营需求而设计的解决方案
      • 易于部署和使用
      • 灵活的应用-同一系统既可用于外部交付,也可用于内部验收
      • 无线解决方案
      • 坚固耐用,适用于极端环境
      • 与其它矿山系统开放集成

    优势

    • Plant with berries (2), cement production, mining industry
       
      • 实时燃料状态/可视性
      • 发现成本节约机遇
    • Opencast Uranium mine, Wyoming, USA, mining industry.
       
      • 发现损耗和潜在欺诈活动 
      • (根据资产、燃料类型等)全面查看所交付内容
    • Workers in control room of gas plant, sustainability consulting
       
      • 可定制报告和趋势,支持决策制订