• Industrial worker speaking into a walkie-talkie at work, industrial production.

    过程安全

    A manager having a team meeting with his employees, cloud service providers

    挑战

    利用全面的解决方案有前瞻性地预防事件发生

    运营管理需要一款可靠的过程安全解决方案,以帮助控制风险和危害,避免意外宕机,延长工艺流程的正常运行时间。 安全系统必须具备提供各种不同关键应用的能力: 静电放电(ESD)、火灾和气体保护系统(F&G)等

    • 解决方案

      Triconex专注安全系统领域30年来不断累积的丰富经验足以证明,Triconex安全系统是唯一广泛应用于安全和关键控制领域并取得卓越成效的安全系统,该系统在全球的使用量达到1.3万
    • 价值主张

      • 实现安全可靠的运营
      • 遵守环境和监管标准
      • 保护资产及生命安全
      • 通过尽量延长过程正常运行时间来达到并超越生产目标
    • 差异化

      • 适用于海事应用的安全可靠的过程安全解决方案
      • 依靠由TUV认证功能安全工程师组成的庞大的员工团队提供支持
      • 获得专利的三模冗余(TMR)容错控制器
      • 在过程安全市场占领最大市场份额

    过程安全生命周期

    Process Safety Life Cycle
    problem solving technicians, oil and gas

    了解更多适用于陆上智能化油田和天然气田的解决方案

    优势

    • Keyword on keyboard key saying
      安全完整性等级高:该系统专为紧急安全关闭或其他需达到1级、2级或3级的关键应用而设计
    • Broadband, speed, network, Power to the cloud, internet of things, cloud service providers.
      高可用性:TMR系统能够与最多3台主处理器并行,确保连续控制
    • Time is money, finance, time management, sustainability.
      低维护成本:软件工具拥有大量内置诊断功能,可自动查明现场可更换模块的故障