• Long oil or gas pipe running across a desert field, oil and gas, power management.

    液化天然气过程仿真与优化

    Man inspecting the pipes, simulation and optimization, refining petrochemicals.

    挑战

    油气运输运营管理在不断地发展变化。

    液化天然气生产商竭力以最高的安全等级(人员、环境和资产)和可用性(正常运行时间)运营工厂,同时提高运营及成本效率,并持续遵守法规要求。

    • 解决方案

      用于过程设计、操作人员培训和实时优化的基于模型的先进仿真软件。

    • 价值主张

      尽量以最低成本和最高效率加工液态烃。
    • 差异化

      可借助用于过程设计、实时优化和操作人员培训的三种基于模型的工具,最大限度降低资本成本,从而实现液态烃产量最大化。
    software industrial, man touching screen that is showcasing data drawings

    查看更多液化天然气/天然气加工解决方案

    面对日益增长的需求,环境压力以及潜在的安全威胁,液化天然气工厂面临着共同的主要问题:如何确保安全、可靠、合规的全天候运营,同时管理能源成本,并尽量缩短时间并降低安装成本。 施耐德电气始终提供一体化端到端仿真和优化解决方案,帮助世界各地的运营商实现运营目标。

    优势

    • Workers in control room of gas plant, sustainability consulting
      让控制和运营触手可及
      跟踪和监督从源头到目的地的产品运输全过程
    • Man at monitoring station reviewing energy management software, sustainability reporting.
      • 使用实时的过程信息和当前的外部经济信息优化过程 
      • 确保以最低的能耗获得最大盈利。
    • Wind turbine and power collection grid substation, smart grid, energy access.
      确保您的管线控制室操作人员拥有管理正常和异常运营活动所需的经验

      有信心使您的运营管理超越控制室管理和操作人员培训方面的法规要求及最佳实践。
    • Sunrise over pipeline through snow and mountains, oil and gas.
      减少产品在管线中运输所产生的能源成本和排放

      优化管线容量利用率并精简进度变更流程