• Default Alternative Text

    可靠计量仪器

    Oil-worker, engineer, in close-ups, with large oil refinery industry in background, oil and gas.

    挑战

    Foxboro供应的油田作业装置被选中用于要求最为苛刻的石油天然气应用,而这些应用往往需要对压力、温度、流量、液位、液体分析和阀门定位器进行高性能计量。
    • 解决方案

      对于希望保持竞争优势、降低运营成本和提高利润的炼油和石化生产商而言,Foxboro现场设备产品无疑是他们的重要选择。 我们提供独特的计量解决方案,让关键型油田应用凸显主要优势。

    • 价值主张

      • 带来可量化的实时结果
      • 提供可操作信息
      • 优化生产
      • 实现卓越运营
      • 降低部署与运营成本
      • 易于安装使用
    • 与众不同的优势

      • 超长的资产寿命
      • 一流性能
      • 实现大幅节省并具有出众的价值
      • 可与现有仪器兼容
      • 操作极其简便
      • 最长质保期
      • 最低总拥有成本
    Engineer and pipelines, reliability for secure power in industrial applications, oil and gas.

    了解更多的炼油/石化解决方案