• Default Alternative Text

    未来的城市的改造和建设

    Traffic jam on highway during a midwest snowstorm.

    挑战

    城市面临人口快速增长、市民高期望和经常性严重预算约束的挑战。 为了满足并留住优秀的市民以及吸引就业和投资,城市需要变得更智能:运用科技将城市变得更加高效、宜居和可持续发展。

    事实

    • Blue search icon 施耐德电气被Navigant Research认定为智慧城市解决方案最佳供应商
    • Blue handshake icon 施耐德电气宣布其位于巴塞罗纳的“卓越中心”致力于打造智慧城市解决方案
    • Default Alternative Text 城市面积占地球总面积的2%,但能耗占全球总能耗的75%
    • Default Alternative Text 目前,世界人口的50%居住在城市;预计2050年将增加到70%
    • Blue partner icon 把握智慧城市市场最新动态:200亿物联网设备的联结点将位于我们的城镇和城市

    为何选择与施耐德电气合作?

    • Smart city icon 我们通过协作部署智慧城市 我们使城市更加高效、宜居、可持续发展。 采用我们的能效解决方案和服务,可实现高达 30% 的节能。 减少交通堵塞和废弃物排放,让城市更加宜居。 推动可持续发展,通过对所有城市部门、服务和公用事业的绩效可视,可减少能源和水资源的消耗。
    • Handshake icon 我们的 5 步方法 我们通过以下 5 步转变设计、建设、管理和改造城市的方式: 设置智慧城市的愿景、 采用应对城市直接挑战的解决方案、 整合以提高效率、 推动协作以实现目标、 改变世界的创新想法。
    • 智慧城市:战略重点在于实时基础设施控制系统

      本白皮书说明了制定实时平台和灵活的运营团队策略的重要性。这有助于降低成本、优化投资,缓解不断出现的人员危机,使城市更加可靠和高效。

      了解背後的故事
      software industrial, man touching screen that is showcasing data drawings
    • 当今能源风险:施耐德电气的回应

      施耐德电气通过提高能源效率、可持续发展及自动化方面的创新科技全力应对当下的大趋势:城市化、工业化和数字化。

    • 白皮书和参考案例 实现智慧城市的基石: 城市效率

      智慧城市的构建始于智能系统。 成功转型、跻身于“智能”行列的城市,将围绕系统的自下而上的方法与围绕数据的自上而下的方法相结合,改进城市的关键系统。

      了解更多
      Default Alternative Text
    • 智慧城市时代的城市交通

      智能交通——一种更可持续、更智能化、支持数字化技术的交通基础设施,是实现智慧城市承诺的基石。

      了解更多
      Moving traffic in the city
    • 智慧城市客户业绩参考

      了解全球超过 250 个成功案例

      了解更多
      Business people looking at energy efficiency plans, field service