• Aerial View Of Water Treatment Plant In Dekalb Illinois, water management.

    水和污水处理解决方案

    脱盐和废水处理业务为全球社区带来清洁水。我们帮助您实现安全与高效。

Two children trying to drink at a water fountain

我们的水和污水处理解决方案

我们确保整个水处理环节的高效性
  • 水处理行业解决方案

    施耐德电气是跨越整个水循环产业的全球技术供应商,能够帮助市政及工业水处理客户节约30%的能耗,提高25%的运营效率并降低20%的总拥有成本。
  • 水处理厂解决方案

    利用包括一流的硬件、软件和服务在内的水处理厂(WTP)运营管理智能水处理方案的优势,让您的工厂保持高效运行,同时确保连续处理和生产干净清洁的饮用水。
  • 供水管网解决方案

    公用事业单位所做的投资中有近80%用于供水管网。深入了解施耐德电气如何帮助公用事业单位实施部署成功的智能供水管网所需的重要组件及战略,以便通过收集和使用可操作数据提高效率,延长使用寿命并提高管网基础设施的可靠性,从而最大化这些投资回报。
  • 废水处理厂解决方案

    施耐德电气与世界各地不同规模的废水处理厂(WWTP)有过合作,凭借这方面的项目经验和专业知识,我们能够使用智能水处理方案帮助您满足法规要求,降低能耗及成本。
  • 海水淡化厂解决方案

    无论在拥有海水淡化经验的地区还是刚开始涉猎淡化水这种新水源的地区,海水淡化均得到愈发广泛的应用。不管对于现有工厂或是新建工厂,施耐德电气都能帮助您实现运营效率并更好地管理和生产维持工厂运作所需的能源。
  • 废水收集管网解决方案

    通过一系列遥测技术、智能电源和能源管理解决方案,施耐德电气能够帮助您提高整个废水收集管网的效率。
  • 雨水、灌溉和水资源解决方案

    我们的智能水处理方案的适用范围扩展到水循环的其他重要环节。了解适用于雨水管理、灌溉系统和水资源管理的最佳解决方案。