• Default Alternative Text

    过程自动化解决方案

    实现高效、安全生产,为打造更绿色环保的地球添砖加瓦

    • 优化乳酪生产

      南卡纳芬乳品厂以传统手工方式制作奶酪起家,但随着业务扩大,他们很快意识到,公司需要部署一个自动化生产过程,以保持产品的统一性。借助 PlantStruxure™,他们的工厂实现了简便易行的过程控制。

    • 增强煤矿清理效果

      作为煤矿堆清理领域的领导者,RecyCoal需要在设备中集成流程自动化,以获得最大效益。他们借助PlantStruxure监控、维护和自动化之前需要手动执行的操作。

    • 降低功耗

      了解我们的PlantStruxure解决方案如何帮助澳大利亚的Wide Bay Water Corporation将其最大的污水处理厂的功耗降低12.5%。

    • 提供能效和生产效率

      了解我们的PlantStruxure™解决方案如何帮助巴西乙醇生产国有企业Total迈入巴西生物燃料行业最前沿。

      Two men with hard hats discuss business at plant.

      挑战

      目前,您所面临的挑战随着全球经济的动荡不安而成倍增加。在这一局势下,市场对过程自动化的需求将日益增长,且不局限于简单的调节功能。您的过程自动化系统将成为一套多用途工具,不仅用于管理工厂,还用于降低能耗、成本和排放量。它能够为生产和业务决策提供支持,并为您的工厂和未来运营奠定基石。
      Engineers looking at plans

      我们的过程自动化解决方案

      为何选择与施耐德电气合作?

      • Handshake icon 40年的专业经验。 让一切与众不同。 我们深知您所面临的挑战! 作为过程自动化和能源管理领域的领导者,施耐德电气致力于提供工业解决方案逾40年。我们了解您的应用独一无二,因此我们极力提供灵活、安全的定制化架构,可满足您对灵活性、效率和安全性提升的过程需求。
      • Time icon 投资就趁现在。 切莫遭时代淘汰。 PlantStruxure协同自动化控制系统是一款集成自动化产品。 PlantStruxure协同自动化控制系统将我们的远程、独立、混合和持续过程应用与全面的生命周期服务相结合,从最初设计到现代化升级阶段,始终助力您的工厂更高效运营。从工厂到管理层,PlantStruxure协同自动化控制系统均可利用成熟的集成技术和强大的工业软件组合,通过开放式标准以太网架构连接我们的自动化产品和服务。

      事实

      • Blue Graph up icon 利用物联网,实现卓越运营,同时提高您的整体经营业绩。
      • Blue mobile device icon 通过平板电脑和智能手机实时诊断您的装置。
      • Blue continuity icon #1 安全系统可根据需要无故障运行超过6亿小时。
      • Blue time icon 应用变更期间,可借助Modicon M580将开发时间节省25%,且无任何生产损失。
      • Blue Graph Down icon PlantStruxure PES能够将能耗减少高达30%。
      • Blue Schneider One icon 以正确的视角管理,借助最有用的信息运营,力求设计简单、直观,进而为您的企业保驾护航。