• Default Alternative Text

    TVDA系统解决方案

    通过经测试、验证和文档化的即用型架构缩短设计时间

  • MachineStruxure机器自动化平台,让您的机器更加智能、简单易用

    我们的即用型架构(TVDA)有助于您缩短机器进入市场的时间。

    Default Alternative Text

    挑战

    机器制造商不断地探索创新的方式,力求在更短的时间内设计和建造更高效、更具成本效益的设备。这一切工作都要有赖于可靠、可扩展的系统,从而提供经济型解决方案,满足不同的机器需求。如需缩短工程设计时间,自动化系统必须易于安装且操作高效。其中包括高水准预制加工、软件组件简单循环利用,以及对快速轻松调整的强大支持。系统透明化是一项必备条件,有各种不同的连接选项用于远程编程、运行和监测。
    Default Alternative Text

    我们的TVDA系统解决方案

    利用这些经功能验证的、灵活的即用型架构缩短设计、安装和试运行所需的时间

    为何选择与施耐德电气合作?

    • Default Alternative Text 经测试、验证和文档化的架构 TVDA提供全面的系统文档、接线图、人机界面应用和项目模板,可缩短设计、安装和试运行所需的时间。 TVDA的附加值贯穿整个过程,从机器设计和工程建造到安装和文件记录,旨在加快自动化解决方案的开发。
    • 向上图标 MachineStruxure机器自动化平台 MachineStruxure机器自动化平台解决方案有助于更快速地打造更智能的机器和设备,让您的业务更加高效、盈利能力更强,同时可持续发展。