Drive Firmware Senior Test Engineer
位置:
上海 (上海), 中国
无锡 (江苏), 中国
类别:
技术
Req ID:
008NYK
工作描述
岗位:变频器固件高级测试工程师
工作职责:
1. 依照部门工作流程
2. 根据项目要求参与或负责变频器固件的测试工作,建立相应的测试平台,执行测试用例,并按计划完成项目项目
3. 报告和跟进产品缺陷,确保产品质量。
4、 提交测试计划、测试用例、缺陷分析报告等相关文件。
5. 维护和改进变频器固件自动测试平台
6. 设计和执行变频器固件自动测试脚本。
7. 在日常工作中沟通和支持本地/海外团队
资格
岗位需求:
- 变频器设计或应用经验
- 了解变频器控制原理和功能使用
- 具有施耐德/ABB/西门子等自动化产品(例如变频器、PLC)的开发/测试/使用经验
- 掌握如何使用PLC编程语言(ST/IL/FBD/LD/SFC)开发水泵/空压机/暖通空调等应用
- 知道如何使用现场总线分析工具(例如Modbus Poll,Wireshark等)来诊断Modbus RTU/TCP,EtherNet/IP,PROFINET报文消息
- 阅读/设计/维护电气驱动原理图和端子接线图
- 变频器固件测试相关知识
- 能使用自动化测试和黑盒测试工具进行功能测试(例如,Python Robot框架/LabVIEW/Test Complete)的经验
- 了解软件工程知识,理解软件/固件需求、开发/测试/交付/维护的流程
- 至少掌握一种编程语言(Python/C/C#/Java/TCL)并应用于自动化测试脚本的开发
- 有使用Git,GitHub,Perforce或SVN等源代码版本控制管理的经验
- 能够使用流行的测试计划和测试用例管理/错误/需求管理工具(Jira、TestLink 等)
- 具有较强的自动化测试平台(包括自动化测试软件平台和自动化设备)的设计/搭建/调试的能力
- 其他:
- 良好的英语沟通和理解力
- 主动学习和擅于解决问题
附加项:
- 变频器估计仿真测试经验,例如SIL(Software in Loop软件在环测试)、HIL(Hardware in Loop硬件在环测试)
- 参与过敏捷开发项目,了解或者实践过 CI/CD (持续集成、持续发布、持续开发)和 DevOps(开发运维融合)
- 具有数字化相关技术经验,例如:云计算、大数据、物联网、人工智能等。
时间表: 全职
请求编号: 008NYK