Experienced Hardware Test Engineer
工作描述
工作任务:
1. 负责PLC/HMI产品的硬件测试,根据项目需求制定测试计划,与研发工程师和市场部门等充分沟通确保测试配置与测试内容符合产品需求。
2. 进行产品的电磁兼容以及环境,安规测试项目,观察,记录和处理测量数据,根据测试计划在规定期限内完成测试工作。
3. 撰写试验原始记录和试验报告,能对检测结果作出准确的评价,并能提出意见和解释。
4. 进行样品和辅助设备的操作,并确保正确使用,参与实验室设备维护、校准
5. 熟悉实验室CNAS 17025质量管理体系,贯彻落实检测标准,规范,以及总体质量要求。
6. 负责测试系统的日常检查,监控和维护实验室的检测环境。
任职资格:
1. 本科及以上学历,测控/电磁学、电子、通信, 电磁场与微波技术等专业优先考虑。
2. 至少2年以上电磁兼容以及环境测试相关工作经验,熟悉检测的目的、方法和结果分析者优先考虑。
3. 了解相关基础标准,通用标准,产品标准 (包括IEC 61131-2:2007,IEC 61000,IEC 60947,IEC 60068,IEC 61800)。
4. 熟悉EMC测试技术(ESD, RS, EFT, Surge, CE, CS)和测试原理以及常用的EMC测试工具及仪器(静电放电发生器,电快速瞬变脉冲群发生器,浪涌信号发生器等)。
5. 熟悉环境和机械测试方法,有相关测试经验,如:振动、冲击,湿热循环,高低温等,了解安规测试项目如:接地连续性,泄漏电流,撞击,跌落,温升等。
6. 良好的英文阅读和书写能力,能用英文撰写测试报告。
7. 认真负责,积极主动,有质量意识。
时间表: 全职
请求编号: 007YQ9