Experienced Hardware Test Engineer
位置:
无锡 (江苏), 中国
类别:
技术
Req ID:
0090RQ
工作描述
岗位职责:
- 负责变频器相关的EMC测试、电性能测试、基本功能验证、Safety测试,环境测试、可靠性测试以及相关的机械结构测试等,按时撰写测试报告,并能对测试过程中出现的问题,进行简单判断和处理
- 负责制定项目测试计划和测试方案,把握测试进度,定期对测试出现的问题进行分析和总结
- 参与变频器整机系统测试方法研究和制定
- 参与实验室CNAS管理日常维护
岗位需求:
- 本科及以上学历,电力电子、电气自动化、机电、电子测量等相关专业。
- 具有三年及以上开关电源、逆变器电、变频器、伺服器,或者其他电力电子产品硬件测试或者研发工作经验。
- 了解模拟电路和数字电路,熟悉各种电子元器件尤其是有源器件的电气特性。
- 能够熟练使用示波器、功率分析仪、万用表、数据采集仪等相关设备。
- 熟悉相关的产品标准(IEC60529,IEC61800,IEC6100-3,IEC60947-4-2,UL61800-5-1等等)
- 了解实验室CNAS管理体系,熟悉IEC17025相关知识者优先,
- 熟悉施耐德PLC编程者优先
- 工作细致严谨,积极进取,执行能力强,有良好的沟通表达能力,具有较好的敬业意识、团队合作意识、质量意识。
- 具有良好的英语读、写、听、说能力。
时间表: 全职
请求编号: 0090RQ