Firmware,Senior Design Engineer
工作描述
描述:
在工业控制与驱动技术研发中心内部,您将在以下阶段为软件开发项目管理,软件设计和开发做出贡献:OTM(创新),PMP(开发)和PEP(维护)。
按项目阶段分列的任务和主要职责的详细信息:
创新(OTM):
- 参与新技术,系统、硬件和软件方案评估和选择
- 参与系统架构、固件架构的定义和重构
- 参与固件设计和关键代码的编写与测试,用于新概念的原型设计 和验证
开发(PMP):
- 参与项目需求的理解、澄清与分解
- 参与撰写功能描述文档和软件设计文档
- 定义和执行单元测试
- 编写代码
- 组织代码评审
- 参与验证测试定义
- 检查验证测试和测试结果
- 执行静态代码分析并贡献于结果的改进
- 检查验证测试结果
现有产品的维护和发展(PEP):
- 为其他部门提供技术支持(实验室,电子部,市场部,销售部,质量部,工厂等)
- 对客户问题或制造问题进行技术分析,必要时可能会去拜访客户
- 考虑工业生产的影响,进行必要的固件更正
- 评估实施市场提出的新功能的可行性
- 改进固件质量问题和增加新的功能
资格
合格:
学位:
电力电子、计算机、电机控制、电气、电子或控制工程等相关专业本科以上学历
技术能力(知识与经验):
· 丰富的变频器、伺服驱动领域知识和经验
· 至少五年以上固件设计和代码编写的开发经验
· 丰富的实时操作系统环境下的嵌入式软件开发经验 如VxWorks,嵌入式Linux, Free RTOS等
· 熟悉主流厂家芯片下的编程及其各种工具如ST, NXP, TI, Renesas等
· 精通C/C++编程和调试
· 设计和开发通信总线软件,如Modbus TCP, Ethernet/IP, EtherCAT, ProfiNet等
· 设计设备驱动/硬件接口,如I/O, Keypad等
· 设计和开发安全软件如TLS, SSL等,满足IEC 62443-4-2
· 熟练使用固件的各种测试方法和工具
. 具有固件架构经验的优先考虑
软技能:
· 丰富的沟通和协调能力
· 工作态度积极主动
· 乐于接受新技术,新方法的学习,如敏捷工作方法等
· 团队合作指导,人际关系良好,专注于团队目标和成功
· 英语写作良好
时间表: 全职
请求编号: 007WBJ