欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
 

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Senior Process Quality Engineer

位置:
上海 (上海), 中国
类别:
质量
Req ID:
008T8Y

工作描述

1. 主导客户投诉和产线异常问题分析,原因确认,对策跟踪和有效性确认,完成正式8D 报告,及时反馈给客户端;

2. 有效地与内部&外部客户以及Lob沟通质量问题,获取&转化有效信息,主导内部的改善;

3. 主导完成FMEA(失效模式分析),针对RPN(Risk priority number)高的项目制定有效措施,跟进改善效果;

4. 主导PCP(控制计划),并完成下阶控制文件(检验文件QI ,JBS等),培训检验人员,GRR 验收以及操作指导文件;

5. 利用SPC针对特殊特性关键点对产线制程监控,做到提前预防;

6. 定期组织正常的产线审核和新产线&设备验收,并跟踪问题改善进度直到问题关闭;

7. 对制程进行有效监控,针对异常问题及时主导改善,并跟进指导完成;


资格

1. 全日制本科及以上学历,工科专业背景,机械&材料&自动化相关专业背景最佳

2. 5~8年以上制程质量管理经验;

3. 熟悉ISO14001, ISO9001,TS16949;

4. 熟悉五大质量工具和7大手法:APQP(产品先期质量策划),FMEA(失效模式分析),MSA(测量系统分析),SPC(统计制程控制),PPAP(生产件批准程序);QC 7大手法;

5. 熟练使用测量系统(MSA)分析,有做过测量系统分析经验

6. 熟悉6sigma & CI 项目的DMAIC基本逻辑独立完成类似的项目,有黑带&绿带证书最佳

7. 能看懂基本的机械图纸&产品图纸,理解测量规范和要求

8. 熟悉新项目开发的基本流程,有参加&主导NPI 项目最佳

9. 良好的组织&沟通能力,有项目管理经验最佳

10. 具备熟练的英语听说读写能力

11. 稳定性好


时间表: 全职
请求编号: 008T8Y
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

您是否有问题需要我们协助?