我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

施耐德电气推出全新一代机器运动控制“黄金四件套”首款产品 - Harmony ET5人机界面

中国北京市

09/04/2025

下载 PDF

中国北京202549——产业技术的全球领导者施耐德电气将于今年推出全新一代机器运动控制“黄金四件套”整体解决方案。这一整体解决方案是依托施耐德电气“中国中心”战略本土自主研发的创新成果,助力制造业企业打造更适合本地需求的高性能、高可靠性机器运动控制解决方案。该系列的首款产品——全新Harmony ET5人机界面今日正式发布,凭借其更宽的视角广度和软件集成升级,为工业生产的安全稳定运行提供有力支持。

在工业领域,随着生产流程的精细化和工况环境日益复杂,基础设施和设备的安全稳定运行至关重要,关乎企业生产的连续性、数据的完整性与经济效益。可触摸人机界面作为直观便捷的操作和监控平台,能够实时记录生产数据、监控系统运行状态,帮助操作人员迅速发现并及时解决问题,从而有力保障生产的顺畅与安全。

全新推出的Harmony ET5 人机界面采用紧凑型结构设计,融合新一代IPS硬屏技术,并集成Vijeo Designer Basic软件的核心功能,广泛适用于泵类、包装、暖通等行业应用。凭借在硬件和软件层面的全面优化,它能够帮助企业实现高效、安全生产,带来清薄视界数态全控两大创新价值。

  • 硬件层面,Harmony ET5人机界面融合了新一代IPS硬屏技术,视角广度扩展至更宽的170°,便于用户从各个方向都能看到高对比度的清晰画面。整机采用34毫米超薄机身设计,厚度优化30%-40%,可轻易安装于各类工控应用环境。产品全系标配百兆以太网口,RS485/RS422、USB等接口移至底部,提升柜内空间利用率。同时,PCBA涂层防护为触摸屏带来了出色的耐腐蚀性,使其能够适应冷凝水、导电粉尘等恶劣环境。
  • 软件层面,Harmony ET5人机界面集成Vijeo Designer Basic软件,支持数据记录和报警记录的存储、筛选和排序,便于现场操作人员收集数据反馈。同时,它支持主流第三方以太网标签通讯以及中文标签通讯,便于产品快速切换。此外,该触摸屏还具备SNTP网络时间同步功能、大小屏不同分辨率双向切换并自动调整画面内容等亮点功能。

ialb8im3em-phpepjijh

依托施耐德电气工业自动化中国中心(IA China Hub)本地研发与生产的强大实力,Harmony ET5人机界面,与即将发布的Altivar 305通用型变频器、Modicon M310M运动控制器Lexium 18ME伺服驱动BEH18伺服电机强强联合,共同组成全新一代机器运动控制“黄金四件套”整体解决方案。该方案中的每一款产品都具备卓越性能,搭配使用能够为客户带来协同增效的放大价值。这不仅有助于企业降低初始投资成本和生命周期综合成本,还能加速设备的上市时间,全面满足物流、包装、锂电、半导体、纺织等行业用户在设备运动控制方面的高效运行需求。全新一代机器运动控制“黄金四件套”整体解决方案将于今年第二季度悉数亮相。

施耐德电气工业自动化中国区产品市场总监程晓莉表示:“Harmony ET5人机界面的推出,是施耐德电气充分发挥本土创新能力的最新成果。这款新品以及即将陆续亮相的机器运动控制‘黄金四件套’整体解决方案,将进一步丰富我们的工业自动化产品与解决方案矩阵,使我们能够更敏捷地响应多元化的本土需求,推动用户价值的快速落地。未来,施耐德电气将继续坚持创新驱动,立足本土企业切身需求,打造更多高品质的工业自动化产品,为中国产业高质量发展持续贡献更多力量。”

采用 Wiztrust 的区块链认证平台

自 2019 年 10 月 2 日起,为了保证通信安全,施耐德电气通过 Wiztrust 对其内容进行认证。您可以在网站 Wiztrust.com 上检查公司通信的真实性。
查看新闻稿 (pdf,185 kb) opens in new Window
共享此页面:

Chat

您是否有问题需要我们协助?