最新推出的ATV305通用型变频器,为紧凑型标准应用而设计,支持灵活的安装方式,并具备卓越的鲁棒性。通过功能迭代,该通用型变频器进一步增强了在行业应用中的适用性,能够轻松应对物料搬运、印刷包装以及食品饮料等行业中水平输送场景的需求,助力企业实现更连续、更稳定的运营,从而提升企业的竞争力。
- 灵活易用:ATV305通用型变频器采用书本型紧凑设计,支持并排安装以节省柜内空间。其按键操作和数字菜单符合中国用户习惯,用户可通过连接参数下载器,实现快速批量复制配置。同时其控制端子为弹簧式接线端子,进一步提升了接线效率。在通讯方面,用户可以选择RJ45或端子形式的Modbus端口,轻松实现多台设备“手拉手”式的连接。
- 稳定可靠:ATV305通用型变频器的通讯端子支持菊花链拓扑,并配备防尘的可拆卸式盖板,增强了接线防护。其独立风道设计和电路板涂层,大幅提升了电路板的防护能力,能够有效应对严苛的工况环境。
- 适用性广:ATV305通用型变频器能够适应380V(-15%)至460V(+10%)的电网波动,且全系列内置制动单元,支持用户直接连接制动电阻实现快速制动,避免额外成本。该通用型变频器通过适配永磁同步电机控制算法,实现了同步异步变频器一体,能够满足更多细分市场的特定功能。此外,该变频器支持矢量和压频比模式,带来更优的转矩精度和速度精度。
依托施耐德电气工业自动化中国中心(IA China Hub)本地研发与生产的强大实力,Altivar 305通用型变频器和Harmony ET5人机界面,与将于今年第二季度陆续发布的Modicon M310M运动控制器和Lexium 18ME伺服驱动及BEH18伺服电机四“强”联袂,共同组成全新一代机器运动控制“黄金四件套”整体解决方案,帮助企业降低初始投资成本和生命周期综合成本,加速设备的上市时间,全面满足物流、包装、锂电、半导体、纺织等行业用户在设备运动控制方面的整体高协同运行需求。
施耐德电气工业自动化中国区产品市场总监程晓莉表示:“从Harmony ET5人机界面到ATV305通用型变频器,再到即将全面亮相的机器运动控制‘黄金四件套’整体解决方案,施耐德电气正通过积极发挥本土创新能力,带来日益丰富的工业自动化产品与解决方案矩阵,从而更加敏捷地响应持续涌现的本土需求,推动用户价值快速落地。未来,在助力中国产业转型升级的广阔蓝海中,施耐德电气将以本土需求为帆、以技术创新为桨,不断打造更多高品质的工业自动化产品,为企业的高质量发展保驾护航。”