我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

施耐德电气PowerLogic P3数字继电保护装置,数智领航 全面保护

15/05/2025

下载 PDF

中国北京,2025年5月15日——作为电力系统的核心组成部分,继电保护装置负责实时监测电力系统和设备的运行状态、快速识别并切除故障,确保系统和设备的稳定运行,被誉为系统安全的“第一道防线”。近日,产业技术的全球领导者施耐德电气宣布,进阶版PowerLogic P3数字继电保护装置将全面满足石油化工、轨道交通、数据中心、钢铁冶金等行业的高质量用电需求,以卓越的可靠性、安全性和效率提升,为供电系统的稳定运行构建“智能护盾”。

g7bol149gt-phpnafnkc

依托在继电保护领域130余年制造经验,施耐德电气深度洞察行业发展趋势,以用户实际应用需求为核心,致力于为行业提供更具竞争力的保护测控解决方案。进阶版PowerLogic P3数字继电保护装置延续了施耐德电气继电保护产品系列卓越的性能优势,更在保障电气安全、提高运维效率、互联互通及多场景适配等方面进行了全面提升,为供电系统提供多维度保障,赋能不同行业的企业用户电能管理实现数字化与智能化。

• 安全可靠:凭借长期经验积累结合先进算法设计,深度融合数字技术,确保产品高可靠性及稳定性;工艺方面,严格执行高标准生产工艺,具备完善的研发流程、质量管控体系及第三方认证测试验证;性能方面,采用健壮性设计,满足电子网络安全设计要求,遵循RoHS环保标准;此外,采用IP54防护等级的全封闭抗震机箱,可实现复杂环境下的稳定运行。

• 数字化升级:内嵌虚拟测试仪,通过远程运维调试服务与专家在线支持,大幅提升调试效率;集资产信息追溯、健康状态多维度监测、精细化记录等功能于一体,实现覆盖全生命周期的自动监测与管理。

• 互联互通:支持多种通讯接口、通讯规约及冗余通讯方式,可实现高效便捷互联、灵活组网满足各类应用需求。

• 多场景覆盖:拥有多样化的IO配置,以及更灵活的编程功能,用户可根据具体需求进行定制化设置;同时具备完善的保护控制功能,适用于轨道交通、数据中心、钢铁冶金、石油化工等复杂应用场景,实现电气与工艺的深度融合。

保障电力稳定安全,即是筑牢企业发展的生命线。基于施耐德电气在继电保护领域的百年实践及创新技术,进阶版PowerLogic P3数字继电保护装置将以更强的性能、更高的效率,覆盖广泛的行业应用场景,赋能企业构建数字化、智能化电力系统,实现高效运维。未来,施耐德电气将不断通过创新产品及服务,满足市场不断变化的需求,为客户提供本土化、多元化、专业化的服务支持,为产业发展持续注入创新动能。

采用 Wiztrust 的区块链认证平台

自 2019 年 10 月 2 日起,为了保证通信安全,施耐德电气通过 Wiztrust 对其内容进行认证。您可以在网站 Wiztrust.com 上检查公司通信的真实性。
查看新闻稿 (pdf,185 kb) opens in new Window
共享此页面:

Chat

您是否有问题需要我们协助?