我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

2024汉诺威工业展:施耐德电气以软件、自动化和电气化铸就工业影响力

德国汉诺威

22/04/2024

下载 PDF
  • 通过软件定义的自动化,助力工业增长
  • 携手AVEVA,推出了旨在提升工业生产力、韧性和效率的系列创新解决方案
  • 展示行业专长及全生命周期解决方案,赋能整个工业生态

德国汉诺威,2024年4月22 —— 在今天开幕的汉诺威工业博览会上,施耐德电气在将近2000平米的超大展区,通过一座数字化和可持续的生命科学产业园的视角,展示了包括工业软件、人工智能和数字孪生技术在内的一系列创新产品和技术,以贯穿整个工业价值链中深厚的行业技术专长和全面解决方案,助力打造工业影响力,赋能企业迈向高效与可持续的未来工业。

j2p1gvymxj-phpakghle

“工业碳排放占 总碳排的45%左右[1],是全球碳排放最大的领域。我们必须采取积极措施,以加快工业脱碳的步伐,同时保障生产力的提升。”施耐德电气全球执行副总裁、工业自动化业务负责人Barbara Frei表示,“在这一进程中,以工业运营技术为核心、数字化转型为基石的自动化技术,可以帮助企业优化生产流程、大幅提高能源和原材料的使用效率,是推动整个工业转型升级的重要利器。”

以软件定义的自动化提高生产力和效率

封闭的、专有的工业自动化技术正阻碍我们实现第四次工业革命的全部愿景。我们相信,软件定义的开放自动化将切实解决厂商之间应用软件的可移植性、可配置性和互操作性问题,最终实现工程设计与运营管理的效率提升,为产业发展带来更大的创造力和生产力。

2020年推出EcoStruxure开放自动化平台以来,施耐德电气一直致力于基于其开创性的开放、软件定义的自动化,为流程、混合与离散工业,开发统一、可扩展的工业自动化环境。与此同时,施耐德电气立足行业用户真实需求,以提升企业敏捷和创新能力为目标,通过帮助用户降低总拥有成本,简化工艺流程和操作,助力工业运营实现更高的效率和韧性。

Barbara Frei认为:“当今正在运行中的许多自动化设备早在几十年前就已经设计完成并安装部署,它们基于捆绑于单一供应商的硬件,且这些都发生在大规模计算能力出现之前。现在,凭借软件定义的开放自动化技术,我们简化了与现有系统的集成,允许用户根据自身需求,对自动化系统进行升级或变更。”

施耐德电气工业创新产品悉数亮相(11号馆,C52展位)

  • EcoStruxure工厂应用:EcoStruxure工厂能源预测应用(EcoStruxure Plant Predictive Energy)是施耐德电气最新的工业物联网软件解决方案,能够监控多个站点的能耗异常情况,从而帮助企业做出更好的决策,同时实现更优的能源管理。
  • EcoStruxure边缘应用:搭载边缘计算和人工智能(AI)技术的开放、可扩展、即用型生态系统,在设备所处边缘位置(机器、生产线或工厂车间)将数据转换化为可操作的洞察,并进行实时数据处理。首批在汉诺威工业博览会上发布并展示的应用包括EcoStruxure边缘应用管理基于状态的维护应用,以及自主产能优化应用
  • 混合云MESAVEVA的MES制造执行系统为应用领域注入新活力:数据管理、可视化和高级分析
  • EvoPacT HVX新一代中压智能真空断路器拥有远高于行业标准的高性能参数,其机械寿命可达到现有同类产品标准要求的5倍。基于数字原生的设计理念,让用户得以全天候掌握EvoPacT HVX的健康状态,通过数字化、智慧化的属性赋能用户和合作伙伴构建可持续发展影响力,助力全球推进数字化与电气化的进程。
  • MasterPacT MTZ空气断路器依托搭载于控制单元MicroLogic X的数字模块,显著提高设备的运营维护效率和能效管理水平
  • Lexium SCARA Robot工业机器人:全新的紧凑型高速工业机器人具备高定位精度,可提高制造和装配过程的产能和效率。它能无缝集成到统一的机器控制系统中,实现多个机器人的集中控制和同步,并实现数据流的协同,满足更智能、更灵活、更可持续的制造需求。
  • Automation application copilot自动化应用助手这款自动化应用助手利用生成式人工智能Gen AI的强大功能,来提高工程效率,为控制工程师提供辅助,以处理整个应用程序生成的任务流,包括应用程序架构、从相关库创建资产,以及代码/文档/测试用例的生成。
  • TeSys控制与保护产品历经百年创新与发展,TeSys控制与保护产品致力于帮助客户实现精准控制、高效运维、安全可靠、绿色低碳和数字互联,引领创新。
  • CONNECT工业智能平台:来自AVEVA的这一独立的端到端工业智能平台使工程和运营数据能够在整个价值链中实现可视化和集成,从而构建由员工、合作伙伴甚至客户组成的生态系统。融合AI技术并基于智能数字孪生技术,集施耐德电气、AVEVA、ETAP、RIB和其他第三方软件供应商之力,CONNECT能够帮助企业提高效率、实现可持续发展。

携手生态伙伴,联合共创

  • [微软展台] 用于PLC代码生成的自动化应用助手(Automation application copilot):这款代码生成解决方案结合了施耐德电气在工业领域的深度技术专长与微软前沿的生成式人工智能(AI)技术,能够助工程师为可编程逻辑控制器(PLC)快速编写高质量、经过测试和验证的代码。这款自动化应用助手,能够实现重复任务的自动化并提供智能化代码建议,从而缩短编程时间。
  • [Cap Gemini展台] Linux基金会下发起MARGO计划:施耐德电气AVEVA在展会期间作为创始会员共同发起MARGO计划,这是面向工业自动化边缘互操作性的全新开放标准计划,旨在加速数字化转型,并促进所有规模企业的增长。作为Linux基金会的一部分,该计划由联合开发基金会Joint Development Foundation)所主导,并与施耐德电气的开放自动化理念相契合。

更多亮点,敬请锁定42415:00施耐德电气汉诺威工业博览会展台直播,欢迎前往施耐德电气视频号预约观看。

Footnotes

 

  1. 根据《世界经济论坛:2023年净零制造白皮书(World Economic Forum Industry Net Zero Accelerator Initiative)》,45%是通过对能源活动相关的温室气体排放(不包括农业和林业)计算得出,其中包括范围1和范围2的温室气体排放、废水排放,以及能源生产过程中的无组织排放。

采用 Wiztrust 的区块链认证平台

自 2019 年 10 月 2 日起,为了保证通信安全,施耐德电气通过 Wiztrust 对其内容进行认证。您可以在网站 Wiztrust.com 上检查公司通信的真实性。
查看新闻稿 (pdf,185 kb) opens in new Window
共享此页面:

Chat

您是否有问题需要我们协助?