我们的品牌

选择您的所在地

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

助力实现“双碳目标“ 施耐德电气Acti9系列直流微型断路器即将亮相

中国北京,2021年12月30日——作为实现“双碳”目标的重要抓手,电力行业在需求侧和供给侧都面临着来自碳排减的诸多挑战。尤其是近年来,随着经济的发展和城市化水平提高,城市输配电网络日益壮大和复杂化,分布式能源的高比例渗透,电子设备等直流负荷快速增长,传统的电力系统在运行模式、可靠性、能量损耗等方面均面临挑战,实现电力“零碳化”任重而道远。

近日,全球能源管理与数字化转型的专家施耐德电气宣布,全新Acti 9 DC直流全系列产品应运而生:iC65DC 和 iC125DC。 新产品既传承经典A9交流产品安全、灵活、便捷的高品质基因,还具备针对直流系统特殊性的专业设计,从而兼具了交直流尺寸相同附件通用的便利性,也保障了直流系统所需的专用、安全和稳定。更重要的是,全新A9系列直流断路器可搭配智能模块,为直流配电系统提供数字化智能化的终端体验,将广泛应用于轨道交通、数据中心、智慧城市、光伏、储能等行业。
acti9 series DC miniature
直流电网是未来电网的重要组成部分之一。和交流电相比,直流电的电路设计更简单高效,拥有输送容量大,安全、低成本、节能等优点。近年来,直流电路的应用领域不断增加,例如在“新基建”的加持下快速发展的轨道交通行业、数据中心行业;为了缓解城市配电压力,也为我国能源转型赢来新契机的光伏、储能行业。不难预见,直流配电网将成为城市配电网不可或缺的重要部分。

但由于直流电网主接线结构和运行方式复杂,导致故障方式多样,一旦出现故障发展速度快,影响广,出现故障时如何及时又安全的隔离是直流电网发展的重点。直流微型断路器可以保护自动装置免受过载、短路等故障危害,是实现直流故障隔离的理想选择,但也要求微型断路器需要更高的开关速度、灭弧能力、高温阻燃性能和可靠性,才能精准实现故障隔离保护。

作为配电领域的专家,施耐德电气基于超过40年专注于客户需求的电气专业经验, 依托旗下第五代模数化配电系统——Acti 9布局全新直流微型断路器。全新A9微型断路器电流从0.4A到125A,电压从60V到1500V,电流更宽更安全。全系列双端子设计,接线更方便。系列产品还轻松通过了潮湿环境中144小时,盐雾环境中72小时的潮湿及盐雾试验,工作环境温度从-30℃到70℃,即使在严苛温度环境下也可以保证人员和设备的安全。此外通过多个行业标准和行业认证证书:iC65DC系列产品符合GB/T 14048.2、IEC60947-2、EN60947-2标准,获CCC、CE、CB证书、iC125DC系列产品,符合GB/T 14048.2、IEC60947-2等标准,获CCC、CB认证证书。

施耐德电气A9直流微型断路器将广泛应用于机车辅助电路供电系统,作为重要机车配电元件,对直流微断进行保护,施耐德电气A9直流断路器其特殊的HL3塑料外壳可以满足列车行驶过程中对阻燃性的要求,产品符合IEC61373冲击和振动标准,满足列车对抗冲击的需求。也将广泛应用于数据中心行业的直流列头柜和服务器机柜,适应交流UPS系统向直流HVDC系统的迭代,提供更高的电流以支持系统升级,提供更高的分段能力支持联级联与配合。在光伏、储能行业的直流汇流箱、电池柜,针对多分散节点的特点,Acti9 DC产品也可以提高运维效率。

未来施耐德电气A9直流微型断路器将配合A9 iC65 系列交流断路器、EcoStruxure Panel Server Hub网关、PowerTag FD 电能监测模块、Smart RCA 远程复位机构、24V DC 电源模块等产品,根据不同需求、自由组合,实现远程监控与保护;当出现故障时,可以第一时间断开带电回路,实现一体式的终端智能化解决方案。

施耐德电气全新A9系列直流微型断路器预计明年发布,相关信息敬请关注施耐德电气官方信息。

关于施耐德电气
施耐德电气的宗旨,是赋能所有人对能源和资源的最大化利用,推动人类进步与可持续的共同发展。我们称之为Life Is On。
我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的数字化伙伴。
我们推动数字化转型,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。我们通过集成世界领先的工艺和能源管理技术,从终端到云的互联互通产品、控制、软件和服务,贯穿业务全生命周期,实现整合的企业级管理。
我们是一家拥有本土化优势的全球企业,致力于推动开放的技术及合作伙伴生态圈,积极践行有意义、包容和赋能的共同价值观。
www.se.com/cn

访问更多本地新闻

了解更多

需要帮助?

从此处开始!

立即找到答案。自行搜索解决方案,或者联系我们的专家。

获取支持

我们的客户关爱团队可为您提供详细信息、技术支持、投诉帮助等服务,请联系他们。

浏览常见问题解答

通过浏览与主题相关的常见问题解答 (FAQ),获取您需要的答案。

 opens in new Window

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

Chat

您是否有问题需要我们协助?