中国北京,2017年10月23日——引领全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气在2017年初推出三相不间断电源(UPS)Galaxy VX,凭借其高能效、高可靠、灵活的电力保障及高电能质量,Galaxy VX自上市后就连续斩获“2016年度名人堂产品”、“2017省钱产品之节能系列”、“EC&M 2017年度产品奖”、“2017年度产品奖青铜奖”、“中国数据中心最佳绿色节能产品奖” 等一系列由全球各地行业专业组织和权威媒体颁布的奖项与荣誉,再次充分印证了施耐德电气在不间断电源领域领先的创新理念和技术,以及无可争议的全球品牌领导力。
作为施耐德电气最新推出的Galaxy V家族新品,Galaxy VX汇聚了多项施耐德电气专利技术,并刷新了三相大功率UPS的新高度。这款高效、灵活、可扩展的三相不间断电源采用250kW模块化结构扩容,单机可提供高达1500kW的电源保护,适用于大型工业企业、数据中心和工业应用领域。其切换自如的三种运行模式(双变换模式、节能模式、E变换模式)、创新四电平逆变专利技术、冗余模块化设计以及兼容铅酸电池、锂电池、镍镉电池和飞轮等多样化储能技术,在确保可靠性的前提下,可有效提升效率(效率高达99%),降低碳足迹,助力企业实现IT部署价值最大化。
此外,Galaxy VX作为施耐德电气数据中心基础设施管理(DCIM)应用的集成套件,可以通过施耐德电气云端远程监控软件对位于不同地区的数据中心进行全面管理,以确保高可用性与高效率完美平衡,助力企业实现业务的长足发展。
在获得行业高度评价和认可的同时,Galaxy VX也取得了斐然的市场业绩,在云计算、电信、制造、金融、政府等行业已经拥有广泛的全球客户群体,并已通过众多全球顶级的互联网巨头和托管运营商的测试认证。
创新是实现永续生存和活力的不竭动力。未来,施耐德电气将继续秉持精益求精的工匠精神,以前瞻性理念,为不同行业的各种应用环境提供高能效、高可靠、高可用的电力解决方案,为UPS行业的创新发展、持续发展增添新动能。
有关Galaxy VX和施耐德电气三相电源保护解决方案的更多信息,请访问http://www.schneider-electric.com/en/product-range/63732-galaxy-vx/。
关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。
更多信息,请登录:www.schneider-electric.com