China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • ACCIONA Energy与施耐德电气展开全球合作,加速推动可再生能源的广泛使用

ACCIONA Energy将与施耐德电气NEO网络的商业和工业成员企业建立长期合作关系,拓展业务合作范围,加快使用清洁、可再生能源的转型脚步

中国北京,2019年1月21日——近日,全球能效管理与自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气宣布,全球领先的可再生能源公司ACCIONA Energy正式加入施耐德电气NEO(New Energy Opportunities)TM网络,该组织由众多具有前瞻性的企业构成,且规模正不断扩大,这些企业致力于在全球范围内购买和开发可再生能源与清洁技术。此次成功合作将为150多家商业和工业企业(NEO网络的成员企业)提供更加多样化的采购选择,助力实现可持续发展目标,同时也将帮助ACCIONA Energy精简不断扩充的产品组合。

ACCIONA Energy管理总监Santiago Gómez Ramos表示:“对ACCIONA Energy来说,加入NEO网络是一项极为重要的全球性战略举措。NEO集中化的服务模式和广泛的市场覆盖将帮助我们加快为用户提供可再生能源的脚步,使我们能够快速跟踪和推进项目,以前可能需要用三年时间完成从工程设计、融资到建设的开发项目,如今则可能只需要一年。”

ACCIONA Energy在全球15个国家拥有并运营着发电量超过9000兆瓦的可再生能源资产,每年可产出超过20太瓦时的绿色能源,足以为面积近9300万平方米的大型办公场所供电(相当于1.3万个标准足球场大小)。此外,在风能和太阳能光伏领域,ACCIONA Energy还拥有在建的超过1000兆瓦发电能力的资产。当前,ACCIONA Energy为全球500多家企业提供能源服务,在帮助客户实现经济目标的同时,有效减少碳排放。ACCIONA Energy对可持续发展极为关注,已连续四年被独立能源市场咨询公司Energy Intelligence评为全球最环保的电力公司。

ACCIONA Energy与施耐德电气的全球性合作可谓适逢其时,因为目前无论是在成熟市场还是新兴市场,企业对可再生能源的采购量连续多年创下新高。仅2018年,多家商业和工业企业在28个国家签订了超过8.7千兆瓦的大型异地可再生能源采购协议(PPAs)。

2016年,施耐德电气旗下的能源与可持续发展服务公司(ESS)创建了NEO网络。作为世界上最大的可再生能源咨询公司,ESS已为来自北美、欧洲、亚洲及澳大利亚的众多客户提供了超过4.5千兆瓦电能量的大型可再生能源采购协议咨询服务。NEO网络正积极满足150多家跨国公司和解决方案供应商的需求,旨在提升关于采用可再生能源及清洁技术的决策力。

施耐德电气可持续发展与清洁技术服务副总裁John Hoekstra表示:“这次合作是两家企业又一个重要里程碑,同时也体现了NEO网络在全球的影响力。施耐德电气将在ACCIONA Energy推动可再生能源发展的过程中,提供智能互联的服务,以凸显使用可再生能源对于企业效益、地方乃至世界经济以及全球环境的促进作用,共同提升业界对于加快可持续发展脚步的信心。”

通过NEO网络,ACCIONA Energy不仅可以获得相关市场报告,还可以扩大在企业采购群体中的曝光度和接触范围,从而促进公司不断创新,推动全球可再生能源交易业务的增长。

符合资格的企业买家可通过最近发布的Accelerator Access计划获取NEO网络免费会员资格,而可再生能源和清洁技术解决方案提供商则可通过付费方式获取会员资格。欲了解关于NEO网络的更多信息,请访问NEONetworkExchange.com.

关于ACCIONA Energy
ACCIONA Energy是可再生能源领域的全球运营商,拥有25年行业经验,及发电量超过9000兆瓦的可再生能源资产。目前,ACCIONA Energy在全球范围内运营着总发电量达7624兆瓦的222座风电场,总发电量达876兆瓦的76座水电站,总发电量为389兆瓦的多座光伏电站,以及一座发电量为64兆瓦的热电站。ACCIONA Energy为全球各大企业提供能源资源。欲了解更多详情,请访问:www.acciona-energia.com
ACCIONA Energy隶属于ACCIONA集团。ACCIONA集团是全球基础设施和可再生能源项目可持续解决方案提供商的领军者,业务范围覆盖从设计、建造,到运营、维护的全生命周期。2017年,公司营业收入为72.54亿欧元,在40多个国家开展业务的同时,致力于推动这些地区的经济和社会发展。ACCIONA集团的目标是通过将质量标准和创新流程应用于所有项目,引领企业向低碳型经济转型,以优化资源的有效利用和环境保护。欲了解更多详情,请访问:www.acciona.com.

关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。

更多信息,请登录:https://www.schneider-electric.cn

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。