欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

施耐德电气:以技术实力诠释模块化、标准化、预制化、定制化、智能化

数据中心已经从最初的一台高性能服务器演化成了如今拥有众多复杂基础设施,承载海量数据信息的集中地。尤其在如今的云计算、大数据、物联网等前沿技术的助力与推动下,数据中心需要发挥更高的商业价值。

合理的数据中心的建设规划——从前期的设计到施工,到后期的运维管理、维护,再到内部基础设施,如电力、制冷、通风、网络、计算、存储等众多系统之间的适配等——在如今变得更加重要。由此,模块化、标准化、预制化、定制化、智能化这些名词随之出现,并也成为数据中心规划建设的指导方向。全球能效管理领域的领导者施耐德电气始终坚持数据中心基础设施领域的持续创新,以技术实力诠释着这些新技术并深入推进其不断助力市场和客户实现更高效更灵活可靠的目标。

模块化
为了大力简化施工及维护难度,施耐德电气旗下的APC公司在1997年提出数据中心的模块化设计这一概念,目前已达成业界共识。模块化数据中心是由很多模块化的设备,比如IT设备、供配电、制冷、机柜、综合布线等组成。

以前的机房运维人员只有IT工程师,没有现在所谓的机械工程师,比如供配电和制冷工程师,当机房的供配电或制冷设备出现了故障,客户必须依赖这些设备的厂家来进行维修,因此需要忍耐漫长的等待时间。为了实现“让IT人员像维护IT设备一样维护供配电和制冷系统”这一愿景,施耐德电气提出了模块化的概念,即将制冷、供配电等机械设备按照与IT设备的原则进行了模块化设计,例如具有风扇热插拔功能的行级空调,模块化的UPS系统。同时,为了提高机房的可用性,施耐德电气提升了模块的容错能力,并合理配置冗余。

模块化设计的最重要的一个属性就是容错,也是其重要的可靠性优势。模块化将系统拆分成一个由许多小型组件构成的装置,这将有助于优化组件的冗余。当系统中的一个,甚至多个组件发生故障时,也不会对系统的正常运行产生不利影响。从最初的单体化设计到模块化设计的过渡是复杂系统必然的演进,因为模块化在效率、灵活性和可靠性方面极具优势,可以说,正是模块化理念的提出,才使得数据中心的建设和发展能达到今天的速度和规模。

标准化
数据中心的标准化,即将各接口、设备尺寸、参数等都建立统一的标准。如果没有标准化,不同的设备厂商可能提供出五花八门的设备尺寸,这将给数据中心的施工增添重重困难。可以说,没有标准化,优化数据中心投资成本的道路将举步维艰。

基础设施对标准化的要求尤其之高,因为它是为其他系统提供支持的基础系统——这些基础设施的作用是功能性的,并且必须是可靠的。2004年,施耐德电气在数据中心物理基础设施(DCPI)的设计中提出了标准化的概念。它与模块化一起,不仅简化了从初始规划到日常操作的每一个流程,还显著提高了DCPI业务价值,即提高了数据中心物理基础设施的可用性和灵活性,降低了总拥有成本。

预制化
数据中心预制化是一种预先设计、组装和集成,且事先测试过的数据中心物理基础设施系统(包括机柜、冷水机组、泵、制冷单元、UPS、PDU、开关柜、变压器等),它们作为标准化“即插即用式”模块被运至数据中心现场。

面临新的经济形势,随着数据中心建设的高速发展,企业已无力承受建造传统数据中心所需的前期高昂成本投入和可能发生的施工延期风险。同时,数据中心作为一项重资产的投资,投资者希望能够尽早见到收益。预制化可以实现数据中心建设的“去工程化”,将传统的18个月以上的建设周期缩短为8个月左右,使投资者提前近一年见到收益。得益于预设计型预制化模块的运用,规划周期的重点已从现场施工转变为对预生产、预测试的供电和制冷模块的现场集成。这种转变带来了诸多裨益:以总体相当的成本,加快部署速度,减少空间占用,提高预测性,增加灵活性。同时降低了数据中心现场施工所带来的人为失误,提高了数据中心的商业价值。相比传统方式部署同一基础设施时,预制模块可加快部署速度40%。

定制化
数据中心的定制化是指满足不同用户要求的一种设计方法。每个数据中心的用户都有其独特的需求,这些不同的需求主要来自用户的IT需求不同,商业模型不同,对技术的掌握程度不同,财务指标不同,希望的部署周期不同等等。定制化的解决方案能够解决这一难题。标准化、模块化以及预制化为实现用户的定制化需求建立了很好的基础。比如BAT的数据中心,动辄就是几个兆瓦,这时可以采用不同的标准化模块组合来满足其实际需求,可以采用大颗粒度的模块化设备,而预制化可以满足他们对部署周期的超高要求。

智能化
数据中心智能化是指基于云的软件管理平台,实现数据的收集和分析,远程的监控和管理。随着5G、人工智能、物联网的快速发展,数据中心物理基础设施将与电网和IT有更多的交互。需要能够通过产品的互联互通,在本地实现实时的监控和控制,同时,在云端进行数据的存储和分析,将数据转化为有价值的行动,实现预防性维护,从而提高数据中心的可用性。基于云的管理将是未来实现数据中心商业价值提升的关键因素。

数据中心的规划建设,离不开这五个“化”。但具体如何灵活巧用,既考验硬件,也考验软件,更需要多年的经验和总结。施耐德电气基于基于物联网的创新EcoStruxture架构与平台,提供贯穿数据中心基础设施建设、运维和服务的一体化解决方案,以技术实力完美诠释模块化、标准化、预制化、定制化、智能化,不仅为行业树立新标准,更为客户打开未来数据新世界奠定坚实基础。

关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。
更多信息,请登录:www.schneider-electric.cn
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content=" 免费"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="点击查看"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerCN"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
您的浏览器版本过低且存在安全问题,无法全部显示本网站的所有功能及特性。请升级您的浏览器后再次访问本站,显示所有功能特性。建议升级至Internet Explorer 9的或更高级别,以获得最佳浏览体验。

Chat

您是否有问题需要我们协助?