China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择您的所在地
  • 智慧新选,智能守护:施耐德电气发布全新Acti 9集成一体式剩余电流动作保护断路器

中国北京,2019年3月28日——日前,全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气隆重推出全新Acti 9集成一体式剩余电流动作保护断路器。作为施耐德电气在终端配电领域的创新产品,全新Acti 9集成一体式剩余电流动作保护断路器是整个国内市场紧凑型2P漏电保护断路器中的佼佼者,在36mm模块内实现了过载、短路及漏电保护集成一体,也进一步丰富了施耐德电气终端配电产品系列iC65N Vigi+集成一体式漏电保护断路器的产品类型,为中小型商业建筑、民用住宅、Power OEM等领域的客户提供了更广泛且更为安全、便捷、灵活、节省安装空间的智慧新选。

随着新一轮消费升级的热潮,当下消费者越来越关注生活品质和家庭安全,也愈发重视产品的可靠性能和便捷体验。与此同时,随着家居领域智能化应用的不断发展,漏电引发的人员伤亡、短路和用电不当导致的设备损坏和火灾事故频发,电气安全保护成为了非常关键的一部分,漏电保护断路器也在家庭安全中扮演着日益重要的角色。

作为电力设备智造领域的领军者,施耐德电气推出的全新Acti 9集成一体式剩余电流动作保护断路器坚持将安全可靠贯穿到设计、品质及安装每一步的核心理念,从而保障了产品的安全性。新产品以技术创新为核心,在外观上进行了“瘦身”,创造更多实用的应用场景。小“芯”紧身,深藏不“漏”,全新Acti 9集成一体式剩余电流动作保护断路器将以4大产品优势,全面守护消费者的人身、设备和财产安全。


- 品质更安全,加倍可靠:全新Acti 9集成一体式剩余电流动作保护断路器可有效避免因接线问题引发的故障,包括由于拼装不良引起的发热,端子未紧固引起的不导通,未可靠拼装引起的不能可靠动作等问题,确保设备安全高效运转,提高用户设备与系统的安全性。相较于传统AC型漏电保护器, A型漏电保护器更具全面性和安全性,有效预防人体触电、用电设备损坏、电气火灾等用电安全问题。同时,额定电流范围为16A至63A,额定剩余电流30mA,从技术性能上全面保障人员安全和资产安全。

- 尺寸更小巧,节省空间:新产品尺寸由72mm缩小至36mm,“瘦身”后的新品,以更小的体积大幅度节省漏电保护断路器在配电箱的占用空间,从而减少配电箱尺寸,降低总体造价。与此同时,也能在有限的安装空间内,最大化提高空间利用率,在保证用电安全的情况下,实现更多电路设计及安装的可能性。

- 操作更便捷,无需降容:拼装式漏电断路器在拼装漏电模块后断路器的额定电流需要降容使用,全新Acti 9集成一体式剩余电流动作保护断路器则无需降容,能够广泛适应更多特殊环境的安装需求。

- 安装更便捷,灵活美观:新产品采用上下均可接线的设计,接线方式更加灵活方便,便于应对不同地区的接线要求。上下接线的方式可使配电箱布线更灵活美观。

施耐德电气智能家居业务终端配电产品市场总监袁文倩表示:“作为终端配电的领导者,施耐德电气基于对终端配电行业的深入洞察,通过不断创新持续强化品牌及产品实力,此次推出的全新Acti 9集成一体式剩余电流动作保护断路器,迎合消费者需求,填补紧凑型2P漏电保护器在市场上的空缺,将作为家庭安全的第一道防线,始终守护着行业及消费者的安全。”


关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。更多信息,请登录:https://www.schneider-electric.cn
与我们聊天

您是否有问题或需要帮助?我们是来帮忙的!