China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择您的所在地
  • 打造“五高一尖端”智能电网 施耐德电气助力国网连岛综合能源服务示范项目

中国北京,2019年5月23日 —— 近日,全球能效管理与自动化领域数字化转型的专家施耐德电气携手合作伙伴,为国家电网连岛区域综合能源服务示范岛项目(以下简称“连岛项目”)提供与实施以智能环网柜-Smart Premset为核心的智能化户外环网箱解决方案,助力国网连云港供电公司打造“五高一尖端”的全电气化能源服务示范岛项目。

国网连云港供电公司主要负责连云港境内电网建设运营和电力销售服务,为210.4万用户提供电力支持。此次承建的连岛项目,是连云港供电公司的重点示范项目,以国网新一代电力系统建设方向为指引,按照“五高一尖”建设要求,将建成具有广泛互联、智能互动、灵活柔性、安全可靠、开放共享的高端配电网,这既是一次对传统电网的创新,更是对全面落实建设泛在电力物联网战略目标的一次创新实践。该示范岛建成后将成为现代能源综合服务的体系样板,岛上居民生活将全部实现电气化,通过建设车棚光伏、波浪能、卧式风电等可再生能源发电系统,将整个岛屿变成一个巨大的“蓄能池”,源源不断地为居民提供清洁能源的同时,还将通过智能终端收集海量的用户用电数据,全面感知配电网的实时状态,再进行历史数据的比对及实时数据的专业分析后,优化电能分配,预防并及时响应事故风险。

作为一个集高技术、智能化、一二次融合的示范项目,加之海岛自然条件的特殊性,连岛项目建设面临着难以掌握设备真实运行状态,“看天吃饭”无法保障保电时期供电可靠的挑战。同时,运维被动,负荷大、成本高,效率低,新生代接班积极性低,“无效巡视多”,“检修难,检修累”,无法适应新时期的配电网管理要求等也是不可忽视的问题。为此,在实现高效运营与管理的目标指导下,国网连云港供电公司对于此次项目中涉及的设备、系统以及管理都提出了严格的要求:

• 设备:
- 基础设备需要耐受高盐高温环境,确保高可靠性
- 便于安装与检修
- 能够实时掌握设备状态

• 系统:
- 运用数字化技术,实现对于信息与数据的精准收集,实现信息的贯通
- 确保供电可靠性

• 管理:
- 基于大数据分析与诊断实现主动与移动运维
- 实现精益化管理,提升运维效率与管理水平

作为输配电领域的专家,施耐德电气正在利用基于物联网的EcoStruxure电网架构,以及覆盖互联互通产品,边缘控制,应用、分析及服务层的软、硬件产品与服务助力电网运营企业的智能配电网建设。在双方的合作中,施耐德电气凭借创新的数字化技术,安全、可靠的产品,以及专业高效的服务获得了客户的青睐。

此次环网项目共涉及5个变电站,35个间隔单元。施耐德电气为连岛项目提供了最先进的Smart Premset 环网柜与Easergy T300分布式智能配电终端的组合,取消了传统DTU屏。其中,Smart Premset 环网柜具备屏蔽式固体绝缘特性,可抵御滨海高湿度,高盐雾环境对带电回路造成快速腐蚀老化及间隙放电的风险,而其灵活配置和紧凑模块化结构则可减少对示范区占地使用面积。而Easergy T300作为新一代配网自动化智能终端,秉承 “模块化、灵活性、面向应用”的设计理念,具备故障定位、隔离和恢复(FLISR)等功能,其宽范围电流和电压检测,高精度的功率测量和电能质量测量,广泛的兼容性,及可承受恶劣的物理和电气环境等特性,可充分满足连岛项目本地与远程维护,分布式能源并网等需求,从而进一步提升能源和资产管理水平。更进一步的是,此次项目施耐德电气在一二次融合的基础上,还集成了设备非电气状态量的在线监测(三次系统),创新实现了一二三次设备的融合。

• 设备全面感知,运维“主动”蜕变,配电精益化管理水平进一步提升:
施耐德电气一直在追踪和研究高可靠在线监测传感技术与设备在配电设备中的应用,并且形成了一整套环网柜应用方案,充分满足了连岛项目对于设备安全性与全面可感知的需求。

同时,依托连岛项目的“两系统、一平台”以及供电服务指挥体系建设,施耐德电气实现了配电网中低压智能化全区域覆盖,强化配网全过程设备运行状态在线监测和主动管控,开展并推广了基于设备健康状态的个性差异化运维和主动检修管理,力图从全设备、全状态、全过程、全时域四个维度的穿透分析,实现该项目配电设备智能化、运维检修智能化和生产管理智能化,优化设备巡视、诊断、检修策略,从而进一步提升配电精益化管理水平。
此外,在连岛开关示范站,施耐德电气首次采用了智能电缆头,其无线无源温度传感器系统内嵌于电缆头内部。该系统全密封外壳,具备极低功耗,使用寿命长,体积小巧,安装方式灵活等特点,可全天候实时、精准检测温度变化,可为“两系统、一平台”建设和主动运维的“蜕变”提供扎实数据来源。

• 环网自愈可期,服务理念升级,未来一切皆有可能:
施耐德电气在配电环网站配置的T300装置,除可完成传统DTU三遥功能外,还可通过对等通讯方式实现“故障区段自动定位”、“故障区段自动隔离”、“非故障区段自动恢复供电”,使配网故障实现全自动化快速处理,30秒内实现故障的快速切除以及恢复送电,达到世界一流的配电自动化水平。在此基础上,基于环网自愈研判结果与系统中各种设备感知数据的分析与应用,将推动用户运维模式的转变,使主动抢修,抢修服务质量的提升,供电可靠性的提高及运营理念由电网为中心向以客户为中心的转变成为可能。施耐德电气也期待与连云港供电公司更加深入的合作,从而逐步完善的中压馈线自动化高级应用功能,为打造连岛高可靠自愈型电网贡献力量。

此外,由于海岛项目的特殊性,面对线路复杂,站点分散,施工难度大,停电作业时间短,施耐德电气的技术和服务团队在此次项目始终与合作伙伴保持了密切沟通,在方案策划、执行、调试整个过程中,都展现出高效、责任、安全的工作态度,积极助推项目的顺利完工,赢得了客户的认可。 

施耐德电气服务团队户外作业 

连岛区域综合能源服务示范岛项目自2017年6月启动,2018年12月完成设备的交付和安装调试,2019年1月实现顺利送电。施耐德电气提供的解决方案为保证该项目供电的可靠性,提升设备的安全性,实现设备全面感知,进一步提升配电精益化管理水平贡献了力量,同时助力客户提升了运维效率与服务质量。
连岛全电气化能源服务示范岛项目的实施,将为未来更多泛在电力物联网项目的建设提供有益参考。


关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。
更多信息,请登录:
https://www.schneider-electric.cn/zh/
https://www.schneider-electric.cn/zh/work/products/low-voltage-products-and-systems/smart-rmu.jsp
与我们聊天

您是否有问题或需要帮助?我们是来帮忙的!