China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • 智能配电守护 提升资产绩效

施耐德电气推出新一代继电保护装置Easergy P3

• 集馈线、电机和变压器保护功能集于一体,以更加安全可靠、灵活简化、互联互通的高能效解决方案,助力电网管理实现全面数字化
 
• 广泛适用于商建楼宇、民用建筑、水利、轻工、数据中心、基础设施等对电力保证要求较高的行业
 
中国上海,2018年1月18日——今日,全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气在上海发布了新一代中压继电保护装置Easergy P3。作为施耐德电气EcoStruxure™互联互通产品的最新实践,Easergy P3继电保护装置以灵活简化的配电网管理和全面的数字化体验,有效确保关键资产和人员安全,为客户显著节约运维时间及成本,从而大幅提升效率。
 
继电保护是保障电网安全稳定运行的第一道防线。随着智能电网的快速发展,继电保护装置的应用逐渐向综合智能化方向发展,而用电企业亦对继电保护装置提出更高需求,要求继电保护装置不仅拥有更加精湛的功能设计,更强的数字化通信与运维能力,还要拥有更强的灾害抵抗能力及恢复能力,以应对数字化时代更加复杂的应用环境与技术挑战。
 

施耐德电气全新Easergy P3新品发布会隆重举行
 
灵活易用、安全可靠,构建现代化数字体验
 
基于施耐德电气在继电保护领域的前瞻性理念和百年创新实践,Easergy P3继电保护装置集馈线、电机和变压器保护功能于一体,以更加安全可靠、灵活简化、互联互通的高能效解决方案,助力电网管理实现全面数字化:
 
• 灵活易用: Easergy P3通过数字化技术,可为客户缩短从选购,到安装、配置、调试和运营的每个阶段的操作时间,使生产管理更加高效。通过EcoReal MV使选型和订货更加简单;标准型号备货使发货更快速;通过Easergy Pro管理工具,提供多种高级智能功能,方便非专业用户进行专业级配置;通过嵌入式网页服务快速进行现场设置与调试。
 
• 安全可靠:Easergy P3内置弧光保护功能及虚拟“模拟测试仪“,以更好地保护电力系统及设备;符合IEC 60255-1等国际标准设计,为客户提供高标准可靠保障;此外,作为施耐德电气在继电保护领域的最新实践,Easergy P3还整合了Sepam、MiCOM以及Vamp的优势性能,为客户带来更多可靠保证。
 
• 互联互通:Easergy P3可与EcoStruxure配电(EcoStruxure Power)完全兼容与互操作。通过预防性维护工具,提高效率并减少故障停电时间;通过无时空限制的实时数据监测,方便管理决策;由Easergy P3监测到的所有数据可安全存储于云端,并在安装使用期间随时访问。此外,Easergy P3还可通过Easergy智能App,简化操作与维护;支持包括IEC 61850在内的9种通信协议,输入输出可扩展,以满足更多需求。
 

施耐德电气Easergy P3继电保护装置
 
创新积淀,广泛应用,值得信赖的配电守护专家
 
施耐德电气在继电保护领域拥有超过130年的制造经验,其不断创新的继电保护解决方案涵盖Sepam、MiCOM以及Vamp三大系列,并已在超过150个国家中得到广泛应用。此次推出的Easergy P3是施耐德电气Easergy MiCOM系列继电保护装置的最新力作。
 
Easergy P3继电保护装置充分考虑不同用户的实际需求,拥有均采用测控一体化设计的标准型(Standard)和高级型(Advanced)两大型号——Easergy P3标准型可提供包含线路保护与电动机保护在内的一体化解决方案;Easergy P3高级型采用模块化设计,可为新建及已有配电系统,提供由用户定义的传统保护和弧光保护解决方案,并可广泛应用于商建楼宇、民用建筑、水利、轻工、数据中心、基础设施等对电力保证要求较高的行业。
 

施耐德电气能源事业部能源自动化业务总经理吴辛路发表演讲
 
施耐德电气能源事业部能源自动化业务总经理吴辛路在发布会发表了题为《智•启数字未来》的演讲。他表示:“在这个快速变化的能源世界,一个更加电气化的时代正在到来,未来的能源世界将变得更加数字化、低碳化和分散化。随之,电网的应用和管理环境愈加复杂多变,其安全性、可靠性及高效性对电力系统的安全运行和高效生产至关重要。在此背景下,施耐德电气创新推出的Easergy P3继电保护装置,以更加简单、高效、可靠、智能的功能设计,为行业用户及合作伙伴的安全用电和高效生产提供坚实保障,为数字化时代下的继电保护增添创新动能。”
 
关于EcoStruxure
 
EcoStruxure是施耐德电气基于物联网的、即插即用的开放架构,面向楼宇、数据中心、工业和基础设施四大终端市场,提供配电、信息技术、楼宇、机器、工厂、电网六大专业领域的端到端解决方案。EcoStruxure正在全面推进施耐德电气全球客户的数字化转型进程,使其在如今的数字经济中获得竞争优势。
 
 
关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。
更多信息,请登录:www.schneider-electric.com

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。