China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择您的所在地
  • 智能电网环境下,如何实现继电保护技术的变革与创新?

 施耐德电气能源事业部能源自动化业务总经理 吴辛路 
  
继电保护装置是电力系统的安全保护卫士,通过综合收集、分析整个电网信息,在电网发生故障或异常时,进行检测并报警,或直接将故障隔离,来维持整个电网的安全高效运行。随着智能电网的快速发展,继电保护装置的应用逐渐向综合智能化方向发展,用电企业也对继电保护装置提出更高需求,继电保护装置不仅需要拥有更加精湛的功能设计,更高效的数字化通信,还要能与客户运维系统实现智能沟通,进而拥有更强的灾害预知与抵抗以及恢复能力,以应对数字化时代更加复杂的应用环境与技术挑战。

全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气在继电保护领域拥有超过130年的制造经验,其不断创新的继电保护解决方案涵盖Sepam、MiCOM以及Vamp三大系列,并已在超过150个国家中得到广泛应用。近期,施耐德电气重磅推出的新一代中压继电保护装置Easergy P3,更以灵活简化的配电网管理和全面的数字化体验,有效确保关键资产和人员安全,为客户显著节约运维时间及成本,从而大幅提升效率,是Easergy系列继电保护装置的最新力作。 

 
施耐德电气Easergy P3继电保护装置

前景可期,智能电网为继电保护开启新机遇

智能电网的快速发展,为继电保护装置的市场发展开启新机遇。“十二五”以来,伴随智能电网的快速发展,我国继电保护装置市场需求增长较快,规模扩展速度加快。数据显示,2016年,继电保护及自动化设备制造行业实现工业销售产值778.98亿元,同比增速为8.53%。

随着智能电网建设的推进,分布式能源、微电网、储能装置等不断接入到配电系统中,配电网环境日益复杂,未来配电网络对接入设备的稳定性、安全性和可靠性提出更高要求。同时,随着电力消耗的不断增加,为降低运营成本并提升电网安全,变电站亟需提升自动化和现代化技术水平。智能电网基础设施的现代化升级成为继电保护装置的市场增长重要推动力。

广阔的市场前景下,各大企业纷纷加大投资,以互联互通的多样化创新产品,切实满足智能电网环境下用户需求,以保持市场竞争力,制胜数字时代。

创新升级,值得信赖的配电守护专家

施耐德电气在继电保护领域的前瞻性理念和百年创新实践,其Sepam、MiCOM以及Vamp三大系列产品各具独特优势。其中,MiCOM系列产品主要优势为覆盖广,从最简单的保护,到最复杂的保护,以及超高压电网,均可覆盖。国内的华北电网、华东电网、上海电网的很多500千伏变电站也有应用了MiCOM系列产品。Sepam系列产品尤其适用于楼宇、石化等大型工业用户行业。Vamp系列产品在常规产品外,相对关注在中低压领域和弧光保护,尤其以弧光保护著称,其弧光保护处于行业第一名。

施耐德电气Easergy P3继承了Sepam、MiCOM以及Vamp的可靠性能,是施耐德电气继电保护装置的最新力作,同时也是首款将馈线、电机和变压器保护功能集于一体的最新继电保护装置。相较于Sepam、MiCOM以及Vamp,Easergy P3优化了原有MiCOM系列某些相对复杂的功能,吸收了Sepam在建筑与轻工业领域的应用优势,并满足弧光保护在中国特定化要求,再加上施耐德电气在继电保护领域的专长,使得Easergy P3拥有非常精准的定位,并具高性价比。

具体来说,Easergy P3继电保护装置的创新突破可靠体现在灵活易用、安全可靠以及互联互通的数字化体验三大方面。首先是灵活易用。Easergy P3通过数字化技术,可为客户缩短从选购,到安装、配置、调试和运维的每个阶段的操作时间,使生产管理更加高效。通过EcoReal MV使选型和订货更加简单;标准型号备货使发货更快速;通过Easergy Pro管理工具,提供多种高级智能功能,方便非专业用户进行专业级配置;通过嵌入式网页服务快速进行现场设置与调试。其次是安全可靠。Easergy P3内置弧光保护功能及虚拟“模拟测试仪”,以更好地保护电力系统及设备;符合IEC 60255-1等国际标准设计,为客户提供高标准可靠保障。

在互联互通的数字化体验方面,Easergy P3继电保护装置可与施耐德电气EcoStruxure配电(EcoStruxure Power)完全兼容与互操作。通过预防性维护工具,提高效率并减少故障停电时间;通过无时空限制的实时数据监测,方便管理决策;由Easergy P3监测到的所有数据通过EcoStruxure可安全存储于云端,方便随时访问。Easergy P3还可通过Easergy智能App,提高保护装置安全,允许操作人员远距离操作断路器,提高人身安全的同时简化操作和维护,节省宝贵的操作时间,此外,Easergy P3可支持包括IEC 61850在内的9种通信协议,输入输出可扩展,满足更多需求。

在这个快速变化的能源世界,电网的应用和管理环境愈加复杂多变,施耐德电气创新推出的Easergy P3继电保护装置充分考虑不同用户的实际需求,拥有均采用测控一体化设计的标准型和高级型两大型号,以更加简单、高效、可靠、智能的功能设计,为商建楼宇、民用建筑、水利、轻工、数据中心、基础设施等对电力保证要求较高的行业用户及合作伙伴的安全用电和高效生产提供坚实保障,为数字化时代下的继电保护增添创新动能。


关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。
更多信息,请登录:www.schneider-electric.cn

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。