China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • 继电保护新典范,施耐德电气Easergy P3全面助力配电网数字化升级

继电保护装置,是保障电网安全稳定运行的重要防线。随着智能电网的快速发展,我国继电保护装置迎来新机遇,市场需求不断增长,规模扩展速度加快。数据显示,2016年继电保护及自动化设备制造行业实现工业销售产值778.98亿元,同比增速为8.53%。

挑战与机遇并存。随着智能电网的快速发展,继电保护装置的应用逐渐向综合智能化方向发展,用电企业也对继电保护装置提出更高需求。“继电保护装置不仅需要拥有更加精湛的功能设计,更强的数字化通信与运维能力,还要拥有更强的灾害抵抗能力及恢复能力,以应对数字化时代更加复杂的应用环境与技术挑战。”施耐德电气能源事业部能源自动化业务总经理吴辛路表示,“在此背景下,施耐德电气Easergy P3中压继电保护装置应运而生。” 

 
施耐德电气能源事业部能源自动化业务总经理吴辛路 

博采众长,打造智能配电守护

Easergy P3的发布并非一蹴而就。“Easergy P3继承了施耐德电气Sepam、MiCOM以及Vamp三大继电保护解决方案的可靠性能,是施耐德电气继电保护装置的最新力作,同时也是首款将馈线、电机和变压器保护功能集于一体的最新继电保护装置。”吴辛路介绍,“相较于Sepam、MiCOM以及Vamp,Easergy P3舍弃了原有MiCOM系列的复杂部分,吸收了Sepam在建筑与轻工业领域的应用优势,并满足弧光保护在中国特定化要求,再加上施耐德电气在继电保护领域的专长,使得Easergy P3拥有非常精准的定位,并具高性价比。”

作为测控一体化设计的Easergy P3相比上一代产品有诸多性能上的特点,如内置的虚拟“模拟测试仪”,可提前验证逻辑矩阵的正确性,大大提高现场测试的效率;而借助Easergy Pro管理工具所提供多种高级智能功能,方便非专业用户进行专业级配置。尤其是通过嵌入式网页人机界面,专家在线整定,可快速实现现场设置与调试。在吴辛路看来,通过数字化技术的应用,Easergy P3大大缩短客户从选购,到安装、配置、调试和运营的各个阶段的操作时间,让生产管理更为高效。

更值得期待的是,凭借灵活简化的配电网管理和全面的数字化体验,Easergy P3不仅能有效确保关键资产和人员安全,还能为客户大大节省运维的时间及成本。吴辛路表示,通过Easergy智能App,Easergy P3能实现远距离操作断路器,在简化用户日常操作和维护的同时,提高保护装置和操作人员的安全,节省操作时间。其中,Easergy智能App可以通过镜像人机界面和简化视图,方便访问设备,全面了解开关设备的状况,及时解决出现的问题。同时,作为施耐德电气EcoStruxureTM互联互通产品的最新实践,Easergy P3监测到的所有数据均可通过EcoStruxure安全存储于云端,方便随时随地访问。

创新升级,满足定制化需求

当前,随着分布式能源、微电网、储能装置等大量接入到电网中,未来配电系统对接入设备的稳定性、安全性和可靠性提出更高的要求,并会因细分市场而产生差异化需求。作为施耐德电气一款全球通用性的产品,Easergy P3将充分满足中国市场的差异化需求。“比如,镜像人机界面HMI就是根据中国客户的习惯做了改进。”吴辛路表示。

为充分满足不同用户的实际需求,Easergy P3可提供标准型和高级型两种选择,标准型可提供包含线路保护与电动机保护等在内的一体化解决方案;而高级型则采用模块化设计,可提供由用户定义的传统保护和弧光保护等解决方案。

目前,Easergy P3系列继电保护装置瞄准的是商建楼宇、民用建筑、水利、轻工、数据中心、基础设施等对电力保障要求较高的行业。“如在建筑领域和轻工业,运维人员少且移动运维要求高,Easergy P3可以帮助提高运维效率近30%。”

因时而变和因需而变,面对共享时代的来临,就要联合更多的合作伙伴,这无疑是施耐德电气新品最佳的市场拓展策略。未来,施耐德电气将借助不同的渠道及合作伙伴,深入更多应用领域,为行业客户的安全用电和高效生产提供坚实保障,为数字化时代下的继电保护增添创新动能。


关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。
更多信息,请登录:www.schneider-electric.cn

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。