China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 施耐德电气:以高可用数字化基石,赋能数字经济

聚边缘,驭云端

•    借由面向数据中心的EcoStruxure架构与平台,直面不断增长的数据需求、复杂的混合IT环境和亟需解决的管理难题;

•    以最广泛的互联互通的基础设施产品组合,边缘控制软件以及应用、分析和服务的完整互联解决方案,助力客户构建高可用数据中心,并实现卓越管理运营;

•    在边缘计算和集中式大型数据中心领域拥有广泛成功实践,助力客户实现快速部署、卓越运营及绿色可持续发展。

中国杭州,2018年6月1日——日前,全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气“赋能数字化转型 —— 2018施耐德电气创新峰会”在杭州圆满举办。在数据中心物理基础设施创新理念及关键电源应用分会上,施耐德电气向与会嘉宾分享了其对数字经济时代数据中心市场的最新洞察,以及如何基于面向数据中心的EcoStruxureTM架构与平台,以完整互联的解决方案打造高可用数字化基石,为数字经济赋能。

随着物联网、大数据、云计算的纵深发展,整个社会越来依赖于万物互联和对网络的不间断访问。不断增长的数字化需求促使IT环境继续向分布式和融合式架构迈进,集中化的云数据中心正辅以多样化的边缘计算设施,这对数据中心基础设施和云网络架构的灵活性和可靠性提出更高要求。面对错综复杂的混合IT生态,提升每个结点的可用性、效率和性能,并在有限预算和业务需求不断增长的情况下有效降低整体拥有成本是数据中心管理者和厂商面临的共同挑战。

施耐德电气全球高级副总裁、IT业务部大中华区负责人丁伟庆在演讲中表示:“在新一轮数字化浪潮下,基于传感、移动、云计算、分析与安全技术的物联网应用成为驱动创新与推动数字化转型的重要力量,数据中心作为承载这一变革的重要基石,身兼重责。作为数据中心基础设施建设和服务的领导者,施耐德电气凭借面向数据中心的EcoStruxure,创新布局云端和边缘,以基于云端的架构、创新产品技术和深厚的专业知识,在提高基础设施可用性、效率和性能的同时有效简化混合IT环境的复杂性;并通过为数据中心建设和运营提供最坚实稳定的保障,引领行业转型升级,为数字经济赋能。”


施耐德电气全球高级副总裁、IT业务部大中华区负责人丁伟庆发表精彩演讲

施耐德电气面向数据中心的EcoStruxure架构与平台,融合施耐德电气IT、楼宇、配电三大领域的技术专长,助力客户全面提升数据中心可用性和降低成本,释放数据中心无限潜能。具体而言,施耐德电气面向数据中心的EcoStruxure可为客户提供互联互通的产品,边缘控制,应用、分析与服务三个层面的创新解决方案:

•    互联互通的产品:提供从中低压设备到IT空间设施在内的核心产品,更以集成化、标准化、模块化、预制化的整体解决方案,帮助客户构建最可预测、高可用的绿色数据中心。

•    边缘控制:通过提供各类数据中心相关软件或智能运营组合模块等实现数据中心本地的高效运营、控制和管理。

•    应用、分析与服务:依托架构在云端的应用和服务,通过优化数据和信息分析,以及远程数据驱动实现云端数字化服务,助力企业管理者构建大数据时代下的决策分析体系。

全面布局,制胜数字经济

在激烈的市场竞争及复杂的行业态势下,施耐德电气正在通过EcoStruxure,全面推进施耐德电气全球客户的数字化转型进程,使其在当下的数字经济中获得竞争优势。施耐德电气在助力边缘计算数据中心和集中式大型数据中心客户应用复杂IT环境、提升数据中心可用性方面拥有丰富的实践经验。

全球零售企业是复杂混合IT环境的典型示例,他们正在不断采用新的数字化技术以支持基于云端的POS机和零售管理、增强现实、智能试衣间、数据收集与分析等数字化应用。除了为大规模业务计算与存储提供云端集中式数据中心支持外,他们通常还在区域建有一些为公司日常运营或大型仓库提供支持的边缘数据中心。任何断电故障都会导致购物中断的风险,甚至需要整个系统重启,不仅影响客户体验,还会为企业带来严重损失。凭借我们基于云端的EcoStruxure IT的管理,我们为一个拥有超过2000家商店、功耗将近40MW的大型零售连锁机构实现82%的稳定性提升,故障数从70次减少至10次。据该客户估计,他们每年节省了约3,600个工时,使其能够将更多时间聚焦于客户业务。

此外,与Pulse Data Centre合作共建的大型托管数据中心项目,是施耐德电气EcoStruxure在集中式大型数据中心领域的重大实践。该大型托管数据中心的设计初衷是建成一个能够通过Uptime Tier III认证的数据中心,并通过服务级别协议(SLA)确保100% 的正常运行时间。项目过程中,Pulse Data Centre与施耐德电气设计师合作,设计出高效的热气和冷气隔离系统,并采用了施耐德电气锂电池储能技术。项目最终建成一套经过优化的集成式模块化解决方案,有效降低了制冷要求和能源成本,并保证100%正常运行时间。此外,通过施耐德电气提供的楼宇监控系统(BMS)、电力监控和DCIM软件套件,以及基于云端的远程监控专家服务,实现了数据中心的高效管理和绿色运营。

在国内,施耐德电气在互联网、托管等行业同样进行了诸多创新实践。其中,在腾讯T-Block预制化集装箱式数据中心项目中,施耐德电气为其量身定制了包含中低压配电、间接新风制冷、关键电源、集装箱式机柜、电力模块在内的定制化整体解决方案,为T-Block新一代数据中心的成功建设提供坚实基础设施保障,最终使现场施工周期缩短80%以上,PUE低至1.2,效率节省30%。

在本次大会上,施耐德电气高效、灵活、可扩展的大功率Galaxy VX UPS、面向边缘计算的模块化智能微型数据中心(IMDC)、为中小型数据中心提供可靠电力保障的银河E系列UPS,以及数据中心全生命周期服务等创新产品和方案也悉数亮相。