China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 施耐德电气推出多款数字产品 直击智能楼宇三大痛点

中国北京,2018年8月22日 ——近日,全球能效管理与自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气于西安隆重举办了2018年智能配电数字化峰会,并通过发布包括先进的Power Monitoring Expert 9.0 / Power SCADA Operation 9.0电能管理软件、业内高精度的PowerLogic™ ION9000电能质量监测装置等多款数字化产品及解决方案,充分展示了其业内领先的技术实力与卓越的行业应用能力,以进一步赋能楼宇市场数字化转型。
 
众宾共同见证施耐德电气新品隆重发布
 
伴随《建筑业发展“十三五”规划》的推进及BIM、大数据等技术的应用,智能建筑、绿色建筑发展被提升至全新高度。然而,如何高效、统一地管理部署于楼宇内的设备、系统与其产生的海量数据;如何通过安全有效的数据分析及时发现潜在电力隐患,提升电力供应的稳定、可持续,从而降低能源成本,仍是实现建筑智能化与提升节能水平的挑战。
 
作为能效楼宇领域的领导者,施耐德电气深刻洞察行业痛点,基于面向楼宇市场的EcoStruxure,通过数字化技术打造更贴合用户日常工作轨迹,以及设施管理场景需求的Power Monitoring Expert 9.0 / Power SCADA Operation 9.0电能管理软件,充分发挥其强大的边缘控制能力,帮助客户实现包括电能质量监测分析、配电资产及能耗配电系统整体管理,最大限度提高电能可用性。同时,其增强的网络安全设置,多点监测、全面事件分析功能及灵活部署能力,将有效保证电力供应最大化与设备性能最优化,从而确保楼宇内电力系统运行更加安全可靠、智能高效,助力客户降低能源成本。
 
施耐德电气Power Monitoring Expert 9.0(左)/ Power SCADA Operation 9.0(右)操作界面
 
为满足用户的高性能电网需求,施耐德电气以创新的设计理念与数十年丰富经验,研发了PowerLogic™ ION9000电能质量监测装置。该装置以Class 0.1S高精度通过世界级最高精度标准的第三方认证;设计严格符合网路安全认证标准,并可与已有安全驱动结构集成,实现关键电力资产和系统漏洞最小化;内嵌的加密芯片可确保数据和信息安全;模块化、自适应设计可灵活应对IoT时代下快速变化的电网需求;独特的预制式 ION 架构具有可编程性,可随时响应电力系统的改变。凭借高精度测量功能,基于EcoStruxure Power架构, 施耐德电气PowerLogic™ ION9000可提供安全、可靠、高效的解决方案,在确保电能质量智能分析的同时,确保系统运营合规性,并通过改善预防性维护,减少潜在运维隐患,保障电力系统的持续稳定运行。
 
施耐德电气PowerLogic™ ION9000电能质量监测装置
 
施耐德电气中国能效楼宇业务市场总监薛毅表示:“洞察行业发展先机,解决行业客户难题是施耐德电气持续创新的重要原因。多款数字化新产品的发布,不仅充分展示了施耐德电气卓越的行业应用能力,也代表了我们坚持推动楼宇市场数字化转型的决心。施耐德电气愿继续携手更多合作伙伴,建设智能建筑数字生态,迎接行业发展新时代!“
 
 
关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。
更多信息,请登录:www.schneider-electric.cn

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。