China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • 10款MTZ数字模块全面推出 施耐德电气全效助力数字化运维

2018年8月31日,中国北京——日前,全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气宣布推出覆盖高级保护、测量、诊断与维护3大类型的共10款Masterpact MTZ空气断路器数字模块,实现用户在断路器前期选型配置阶段进行控制单元功能专属定制,并在整个运维阶段实现24/7全天候30秒不断电功能升级,全效助力用户实现数字化运维。
 
施耐德电气Masterpact MTZ全新数字模块重磅发布
 
当前,全球能源危机正驱动着能源结构的调整。利用基于物联网的数字化、智能化技术,已成为企业在更加电气化、分散化、低碳化的能源世界内持续安全、智能、高效生产的有力方式。数字化、智能化发展也正在引领配电行业走向更加互联互通的未来,从而更加有效地降低能耗,提升能源效率,确保人、财、物的安全。
 
作为智能配电领域的引领者,施耐德电气于2017年推出新一代EcoStruxure架构与平台,从互联互通的产品,边缘控制,应用、分析与服务三个层面增强用户的数字化体验。作为互联互通层的核心数字化产品,Masterpact MTZ空气断路器于2017年10月在国内正式上市,其数字化的创新,突破性地把智能手机引入到运维人员的日常工作场景中,通过蓝牙和NFC近场通讯方式与MTZ互联互通,大大提升了运维人员的能力和效率。同时,不同于传统空气断路器,通过不同硬件型号来区分功能,MTZ实现了硬件功能软件化,所有的控制单元高级功能区别都将以软件模块的形式进行灵活搭配,这种软件模块称为数字模块。通过这种方式,施耐德电气实现了把MTZ脱扣单元从上一代产品MT的15种减少为现在的4种,大大简化了用户的选择。
 
今年,施耐德电气Masterpact MTZ的数字模块“阵容”又将得到扩充。3大类型,共10款数字模块将更加完整地对控制单元Micrologic X的功能进行以下三方面的灵活定制和便捷升级,使配电系统更加安全、稳定、智能和高效:
 
施耐德电气3大类、10款Masterpact MTZ全新数字模块带来卓越数字化体验
 
更多关键应用高级保护,提高人员与财产安全性:通过欠压/过压保护模块实现对于电压波动的永久监测,保障电气设施的正常运行;通过逆功率保护模块实现对于连接至外部电网或与其他发电机并联运行的同步发电机运行模式的监测,当检测有功功率符号为负,并超过设定值时,断路器会触发报警或脱扣,保护原动机;接地故障报警模块将提早检测到电阻性接地故障, 并在事故发生前提示运维人员采取相应措施;安装并启动ERMS维护安全设定模块可自动将LSIG设置降至最低水平,以保障当系统内发生电弧故障时快速跳闸(30ms),降低运维人员的潜在电击威胁。
 
更深入的数据测量,全面检测能耗,提升电能质量:当低压配电系统中出现大量不平衡负载或在每相上出现不同类型负载时,每相电能模块(标配)可针对性地检测到每相电能,监测负载能耗;运维人员可利用每相谐波分析模块,获得最高40次的每相谐波电压和电流的深入测量与分析,为纠正方案的实施提供依据。
 
加强供电连续性,提高运维效率,并减少停电时间:电力恢复助手模块通过显示事件和断路器状态信息,来协助运维人员进行电力恢复。它能够帮助运维人员确定如分闸、手动脱扣、电气脱扣、或失电等事件的可能原因,同时提供相应的方案指导电力恢复;通过脱扣波形捕捉模块提供的短脱扣波形捕捉(脱扣前4个周波和脱扣后1个周波)以及长脱扣波形捕捉(脱扣前15个周波和脱扣后35个周波)理清故障起因和程度;排查所有故障后,通过操作助手模块,并使用具备蓝牙功能的智能手机,可在几米范围内安全地进行断路器的远程分合闸;同时, Modbus数据转移模块使得系统集成商能够在管理软件内保留相同的现有Modbus驱动器,使同时包含施耐德电气Masterpact MT和Masterpact MTZ的设施实现轻松集成。
 
现在,用户可以实现24/7全天候购买和下载施耐德电气MTZ数字模块,来满足产品全生命周期中,不同应用场景的需求。在项目前期,可以通过施耐德电气MyPact选型下单平台(mypact.schneider-electric.cn)灵活定制MTZ功能,不再为不需要的功能买单,选定的数字模块将由工厂预制于MTZ中直接发货;在盘柜出货前,盘厂不需要为最后一分钟的项目更改而延误发货时机;在项目的整个运维期间,用户可以随时随地通过施耐德电气GoDigital在线商城(godigital.schneider-electric.cn)进行数字模块的下单和购买,满足MTZ功能扩展的需求。因为,MTZ数字模块的安装仅需30秒,而且整个安装升级过程无需断电,大大保障了供电和保护连续性。
 
施耐德电气合作业务中国事业部Masterpact MTZ空气断路器产品经理李岗表示:“物联时代下,技术的进步与产品功能的智能化升级相互作用,也促使低压配电行业走向更加智能互联的未来。施耐德电气不可能通过一个10年前固化的功能,来满足10年后客户的实际需求。所以,我们需要一个可以与时俱进,与客户需求同行的解决方案。而现在,施耐德电气通过3种,10款并愈加丰富的数字模块,24/7全天候地满足客户现在及将来的需求,真正帮助客户实现‘驭·见未来’!”
 
施耐德电气合作业务中国事业部Masterpact MTZ空气断路器产品经理李岗
  
点击了解更多关于施耐德电气Masterpact MTZ空气断路器信息:www.schneider-electric.cn/zh/work/campaign/masterpact-mtz/
 
 
关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。
更多信息,请登录:www.schneider-electric.cn

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。