China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择您的所在地
  • 施耐德电气:面对灾害和意外,电网能“自愈”吗

近日,强台风“山竹”侵袭,所过之处人们工作、生活都受到了严重影响。据悉,“山竹”是2018年以来登陆我国的最强台风,也是1979年荷贝台风以来对珠三角整体影响最大的台风。“山竹”过境期间,我国东南沿海地区很多地方出现了停水停电现象。据统计,截至9月17日18时,广东电网受影响用户已达445万。随着“山竹”的离开,虽然灾难带来的危害已经在逐渐被减轻,但面对灾害天气,如何做好预防性维护,制定有效的应对策略,以及在灾害发生时能够对出现故障、事故的设备和场所进行迅速修复,应该是“山竹”留给每一个电力工作者的思考。
 
 
在全球,由于极端天气或者设备故障造成的电网故障并不少见,不仅仅是洪水,风暴,火灾,飓风或热浪的侵袭,或许一个小小的设备失效,也可能造成不可想象的结果。比如,近日新加坡遭遇了14年来极大面积的大停电,造成19个地区近15万人陷入黑暗,其罪魁祸首竟然是一个天然气接收设备的安全阀(其松脱造成了天然气供应中断,造成了三座电厂停止发电)。
 
又例如,澳大利亚南部,幅员辽阔,每年会经历两个事故多发期:夏季山林火灾频发;秋季暴雨、雷电多发,狂风肆虐。供电中断后,直到故障位置被查明,替代电源投入使用,用户才能重新获得供电,这严重影响了住宅、关键型基础设施的正常运转。而故障查找颇具难度,尤其是偏远的乡村区域,耗时更会增加。如果未对架空电力线路上的故障进行快速定位、切断并隔离,甚至可能会造成森林火灾,给地区架空导线的高比例也埋下了公共安全隐患。
 
那么,面对灾害和突发事件造成的电网故障,到底应该如何尽快恢复电力、对可能的故障进行预警和有效预防,使电网更弹性、运营更高效?面对频发的恶劣天气,南澳电力公司采用了施耐德电气EcoStruxure电网高级配电管理系统ADMS来应对挑战,该系统能够实现电网监控、网络性能分析、故障管理和电网优化及规划等在内的众多功能,其应用有助于提升系统自愈能力和可靠性,提高电网运行效率,优化资产管理和电网运营并减少电能损失和降低运行成本,持续提供清晰的配电网历史、实时、预测视图,接入一致的配电网数据,便于工作人员以团队形式工作。南澳电网也藉此改变了此前工作人员需要花费几个小时才能达到故障现场进行检修的状况,即使遭遇意外,也可迅速隔离电网中可能或者已经出现的故障并进行修复,电网的自愈性得到了大幅提升,从而极大限度减少了天气带来的影响。
 
 
作为全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者,施耐德电气认为,随着用电侧对于配电技术数字化、智能化的要求日趋紧迫,在未来智能电网的众多优势中,自愈性已经成为了不可或缺的重要组成,承担着保证供电连续性的重任。自愈控制作为配电网“三遥”技术(配电系统的遥信、遥测和遥控)的关键环节,可对电路发生的故障进行及时的探测和隔离消除,并可保持非故障区域的正常运行,可大幅度缩短停电时间,并大幅提升供电质量和连续性。
 
目前,施耐德电气正在全球范围内,依托基于物联网的EcoStruxure Grid架构,以贯穿互联互通的产品,边缘控制,应用、分析与服务层的数字化创新致力于夯实配电技术与解决方案,对电网的自愈、安全、经济、清洁性能上进行升级,从而协助配电企业提高供电连续性、安全性,并保障更加可靠、灵活的电网运营,从而大幅度降低自然灾害和意外对电网的危害,以及对于人们生活与工作的影响。
 
 
关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。
更多信息,请登录:https://www.schneider-electric.cn

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。