China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 施耐德电气:数字化 通向能源新世界的必由之路

施耐德电气高级副总裁 楼宇事业部中国区负责人 李瑞

 

不管是清晨5点的外滩,还是深夜11点的虹桥,只要有持续稳定、准时准点的上海地铁在运营,就能让人们感到安心。截至2018年3月,上海地铁已拥有16条城轨交通线路,395座车站,673公里全网运营线路总长,为上千万人提供着安全、便利。然而,承载这座国际化城市顺畅运行的职责并非易事。站点增多、系统日益复杂、客流量大等趋势对地铁安全、可靠、高效运营提出更高要求,这也为运维人员带来更大挑战。而施耐德电气通过完整解决方案与高效服务“对症下药”,为上海地铁的安全稳定运行保驾护航,并始终通过创新与专业陪伴上海地铁持续前行。
 
更安全、更高速、更便捷,同时也是现代都市人的持续追求。随着城市化进程的加速,现代化水平的提升,整个城市的稳定运行,以及人与城市的和谐共处,事关多重因素,电力则正是其中之一。据预测,到2030年全球的用电量会增加一倍,而近年来全球停电带来的损失每年超过100亿欧元,同时25%的火灾由于电气火灾引起,由此可见,持续稳定的电力供应,对于社会有序发展、人们安逸生活至关重要。
 
与此同时,在如今更加电气化的世界中,电力的需求侧与供给侧也在不断衍化。从集中供给到分布式能源供给,从过量消耗电能到寻求绿色用电,在保持能源服务水平的情况下,取得明显的经济和社会效益,成为普遍追求。而施耐德电气认为,连接新供给和新需求的,一定是数字化的解决方案,电气化时代也一定要与数字化紧密相连。
 
利用数据治愈行业之痛
当前,世界正经历着数据大爆炸,网络流量在2017年就已进入泽字节时代,而在未来10年内,预计会有300亿到500亿的智能机器被应用,进而形成更加庞大的物联网网络,这将改变人们的日常生活、提高工厂的生产效率等,这种转型和变化亦将成为颠覆整个电力行业的关键因素。
 
然而,大多数情况下,对包括轨道交通、数据中心、风电场等基础设施电力系统的管理依旧处于不够优化甚至混乱的状态。这些庞大的电力系统中运行着繁多的子系统,而子系统间相互孤立未能打通,产生的数据可用性及有效性严重不足,导致出现故障后的排查困难,进而可能造成企业从设计/建设阶段的效率底下,同时在运营/维护阶段的成本居高不下。
 
施耐德电气于2017年正式发布了新一代EcoStruxure架构与平台,并凭借EcoStruxure配电在互联互通的产品,边缘控制,应用、分析与服务三个层面的全面创新,赋能配电的数字化转型。2018年,EcoStruxure Power全面升级,以创新联接、创新架构、创新场景打造基于物联网的全新智能配电解决方案,帮助用户充分挖掘数据价值,以此减少停电时间一半以上,提高整个工厂效率超过四分之一,节省能源的损耗近三分之一,提高客户的满意度近三分之一。
 
可以看到,以前各类型基础设施中的配电都是纯机械式的,用户无法掌握系统的健康状况,现在通过EcoStruxure Power,利用数字化技术,真正实现整个配电系统的可视化,通过对海量数据的精准收集和专业分析,更早发现问题、及时预测风险,从而更快地解决问题,更好地实现管理和控制,不断优化各类建筑的能耗并防患于未然。
 
坚定数字化转型 铸就智能配电新典范
随着全球能源危机的加剧以及用电需求的不断增加,无论是对于大型及关键电力场所,中小规模场所,还是分散型场所,打造安全可靠的电力系统,保障持续稳定的电力供应,并更大程度的节能增效成为挑战。同时,在国家《电力发展“十三五”规划》中,提出构建“互联网+”电力运行模式,通过“互联网+”与电力工业的融合,健全完善互动用电服务体系,另一方面应用大数据、云计算、物联网、移动互联网技术,提升信息平台承载能力和业务应用水平,提高电力系统信息处理和智能决策水平。
 
由此可见,数字化,已成为满足新时代企业需求的有效途径。而数字化同样是施耐德电气始终坚持的发展战略之一。施耐德电气在智能配电方面的发展已经走过了从无到有,从小到大的历程,从研发、产品创新、系统完善、生态圈构建等各个维度,在数字化的主旋律之下,作为市场领导者,不断探索,让更多客户逐步看到了数字化的优势。
 
从EcoStruxure Power三层架构上来看,今年施耐德电气从硬件、软件及数据方面,将更多智能化产品,更专业的控制软件以及数字化顾问服务融入其中,以加速革新,实现设备连接、系统架构、应用场景的全面覆盖,极大加强了智能配电整体解决方案的能力,从资本性支出到运营支出的全生命周期为客户创造更大价值。
 
同时,施耐德电气还非常强调助力客户提升项目全生命周期的效率,这主要包括两个阶段,即Capex(资本性支出)和Opex(运营支出)阶段。根据现状,后期运维阶段的支出一般会达到前期投资阶段的2-3倍。当前,无论是一座风电场,还是一座数据中心,其寿命大概会有几十年,在如此长时间运行周期里,对运维的人力、物力、财力等各方面的需求都非常庞大,另外,有很多基础设施在7/24小时运行,这势必将增加对配电系统的负担。因此,强化系统稳定性,降低故障发生率,乃至将风险消除,都成为更多用户的期待。施耐德电气对于Opex市场给予了高度重视,在今年陆续发布了一系列加入机器学习、智能算法、云等前沿技术的专家顾问应用,如Facility Advisor千里眼顾问、Power Advisor电力顾问等,加速IT与OT的融合,充分利用对电力设备及配电系统运行状况的监控,获取实时状态信息,并通过数据收集、系统结构数字化模拟、专家级分析、报告生成并提出改善建议,快速解决问题,同时提高主动运维能力和效率,保障配电系统的安全可靠。
 
加速完善生态圈构建 促进全产业链可持续发展
除了强大的自身价值,EcoStruxure Power的高效部署也得益于施耐德电气与包括系统集成商、盘厂、经销商、服务公司、最终用户等智能配电领域生态系统各方的积极合作。目前,施耐德电气已在全球30多个国家和地区推行合作伙伴认证计划,覆盖智能配电系统、智能楼宇控制系统、电能管理、智能照明控制以及综合布线等系统,旨在将全球领先的成套厂、技术提供商和最终用户紧密相连,通过更深入了解用户需求,提升技术及服务能力,提供更完善的智能配电解决方案,最终形成差异化的服务优势。
 
在中国,目前已有包括多家盘厂、系统服务商获得施耐德电气智能配电正式授权,以及大量EcoXpert智能配电注册工程师获得个人认证证书。而随着2018年该项计划的全面升级,将会有更多企业在技术、商务及市场推广上得到施耐德电气的全面支持,从而共同推进智能配电数字生态圈的建立。
 
因合作而取得成功的案例比比皆是,在配电领域智能化发展的今天,同样离不开全产业链各方的共同努力,才能实现更大意义的落地,进而带动整个行业的发展。在即将举办的第十七届中国国际电力电工展上,施耐德电气将全方位展示基于物联网的EcoStruxure Power架构中覆盖互联互通产品,边缘控制,分析、应用与服务层的数字化软、硬件产品,以及针对交通、新能源及数据中心领域的应用与实践,以使更多用户体验数字化的巨大价值。在这个能源的新世界,施耐德电气愿携手更多合作伙伴,承数字化技术之大潮,开拓智能配电领域的未来。
 
关于施耐德电气
施耐德电气正在引领住宅、楼宇、数据中心、基础设施及工业领域的能效管理与自动化的数字化转型。
施耐德电气业务遍及全球100多个国家,是能源管理(包括中压、低压和关键电源)以及自动化系统领域无可争议的领先企业。我们能够为用户提供融合能源、自动化以及软件的整体能效解决方案。
在我们的全球生态系统中,施耐德电气正在自己的开放平台上与众多优秀的合作伙伴、集成商和开发者社区展开协作,共同为用户提供实时控制,提升运营效率。
我们相信,优秀的人才与合作伙伴使施耐德电气成为伟大的企业。与此同时,施耐德电气对创新、多元化与可持续发展的承诺,也将确保每一个人,在任何时间,在任何地方都能尽享Life Is On 。更多信息,请登录:www.schneider-electric.cn

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。