China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 智▪未来 施耐德电气推出新一代1250A气体绝缘开关设备GMA

•    施耐德电气推出新一代气体绝缘开关设备GMA,额定电流1250A,可靠性高,操作便捷,部署灵活

•    新一代气体绝缘开关设备GMA可充分满足大型商建、轨道交通、石油化工、海外总包等大型户外开闭站客户的应用需求,为用户提供多样化配置选择

中国苏州,2018年12月13日——近日,全球能效管理与自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气于苏州成功举办“智▪未来——数字化创新产品开放日”活动,推出了新一代12kV及以下气体绝缘开关设备新品GMA(后简称:GMA)、CBR-C户外单双极真空断路器,并现场展示了包括Smart WSG、Smart PIX、Smart RMU在内的一系列数字化创新产品。

 
“智▪未来——数字化创新产品开放日”活动现场

近年来,随着城镇化发展的提速,大型商建、轨道交通、石油化工以及大型工矿企业等基础设施对于配电技术与产品提出了更高要求,不仅需要保证配电系统的安全、稳定运行,更需要在数字化与智能化方面有所突破。

作为施耐德电气绝缘开关设备的新一代坐标,GMA相比上一代产品额定电流从630A提升至1250A,具有工艺成熟、性能可靠、操作便捷、部署灵活、智能化等特点,可满足用户日趋复杂的行业应用需求。此外,GMA的短时耐受电流及持续时间最高可达31.5kA/4s, 内部电弧等级最高可达AFL 31.5kA/1s。针对大型商建、轨道交通、石油化工、海外总包等行业用户在容量、扩展、灵活等方面日趋复杂的需求,GMA为其提供了适用的解决方案:

- 安全可靠。GMA可实现对电网公司统一技术要求的严格执行,并实现高水准电气性能和安全升级,可靠确保内部燃弧故障下的人员安全。全气体绝缘技术可有效避免污秽、凝露、配电室进水可能导致的主回路故障,独特的零表压开断技术可以确保在故障情况下运维人员的安全撤出。此外,其完全满足五防联锁要求,每台设备气体压力可视,并可选择上传压力信号,降低了气体泄漏风险。

- 灵活易用。GMA设计简单紧凑、节省空间,前面板完全对齐,外形美观。同时,该产品采用了完善的气体压力检测技术,并可安装套管式CT、减少了二次接线,使操作运维便捷、符合电网用户的使用习惯,大幅节省了人力成本;顶部固体母线扩展的并柜方式以及共气箱方案也为现场的并柜提供了便捷。

- 便捷多样。GMA方案齐全,涵盖了断路器柜、母联柜、计量柜、PT柜以及隔离柜等,可配备各类综合保护装置。

 
施耐德电气气体绝缘开关设备GMA

此次活动期间,另外一款数字化创新新品CBR-C户外单双极真空断路器也引起了来宾的关注。作为一款适用于铁路牵引供电系统的户外高压开关设备,根据极数/额定电压、额定短路开断电流(4s)、额定电流不同,CBR-C户外单双极真空断路器拥有CBR-C 2x31–31–25 与CBR-C 1x31–31–25两种型号,其先进的VG5真空灭弧室 + HCEP全固封极柱 + MR5S盘簧操动机构的设计构成使其具备了设计参数齐全,高可靠,操作简便,绝缘裕度大、能有效抵御恶劣运行环境等特点。