本文档详细介绍了ACCUSINE PQU电能质量综合治理设备的功能、工作原理、操作方法和安装说明。文档涵盖设备的模块功能说明,包括功率模块和LCD触控式面板的详细操作指南。内容包括测量画面、设定画面和维护画面的完整说明,提供系统信息、模块信息、事件记录等功能。文档还详细说明了安装环境要求、散热空间配置、CT连接方法和动力线配线规格。产品适用于三相四线式系统,具有快速补偿负载虚功量和消除非线性负载谐波电流的功能。设备采用模块化设计,支持多个功率模块并联运行,通过LCD控制面板进行操作和监控。文档符合IEC62477法规规范和DL/T 1216-2013配电网静止同步补偿装置技术规范,为用户提供全面的技术支持和操作指导。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。
产品: