本文档提供施耐德电气静止无功发生器的完整技术信息和操作指南。文档涵盖产品简介、技术参数、安装步骤、接线说明、HMI控制屏操作、系统调试、维护保养等内容。产品支持三相三线和三相四线系统,具备无功补偿、谐波治理和三相不平衡校正功能,单模块补偿容量为100千伏安,支持最多6个模块并机运行。文档详细说明了电流互感器的选择与连接、模块间通讯配置、上位机连接方式,以及通过7英寸触摸屏进行参数设置和系统监控的方法。同时包含重要的安全须知、网络安全要求、故障诊断与处理方案,确保专业人员能够正确安装、配置和维护设备,实现最佳的电能质量治理效果。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。
产品: