UPS 網路管理卡 3 使用指南
本文档提供网络管理卡 3 (AP9640、AP9641、AP9643) 以及配有嵌入式网络管理卡 3 的 UPS 设备的完整用户指南。文档涵盖产品说明、特点、支持的设备、初始设置步骤、Web 用户界面使用、UPS 监控与控制、配置设置、通知管理、日志记录、固件升级、安全配置、网络设置、故障排除等内容。支持通过 HTTPS、SSH、SNMP、Modbus、BACnet 等多种协议进行管理。文档详细说明了如何配置 IPv4 和 IPv6 网络、DNS 服务器、电子邮件通知、SNMP 陷阱、系统日志、用户身份验证 (包括 LDAP、RADIUS、TACACS+)、防火墙、802.1X 安全、SSL 证书等功能。还包括插座组管理、电池系统监控、通用 I/O 配置、Wi-Fi 设置 (适用于 AP9641/AP9643)、数据和事件日志管理等高级功能的说明。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。