的映像 UPS 網路管理卡 3 CLI 使用指南

UPS 網路管理卡 3 CLI 使用指南

本文档提供了 Network Management Card 3 固件版本 3.1.x 的命令行界面完整使用指南,适用于 AP9640、AP9641、AP9643 型号以及配有嵌入式网络管理卡 3 的 UPS 设备。本文档详细说明了如何通过本地串行、Telnet 或 SSH 方式登录和访问命令行界面,介绍了主屏幕信息和状态字段的含义,提供了命令语法规则和响应代码说明。文档涵盖了网络配置、用户管理、安全设置、电源管理、通信协议配置等各类命令的详细使用方法和示例,包括 SNMP、RADIUS、LDAP、BACnet、Modbus 等协议的配置说明,以及 UPS 设备控制、固件更新、日志管理等功能操作指导。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 03 7月 2024 | 类型: 用户指南
语言: 中文 | 版本: H
样本号:: SPD_CCON-AYCELJ_ZH

文件

文件名
990-91149H_ZH.pdf