网络管理卡 3 (NMC 3) 的版本声明
本文档提供了网络管理卡 3 (NMC 3) 的版本声明信息。文档详细列出了多个开源软件库的版权声明和许可条款,包括 Cryptlib 密码学库、Berkeley Database、Lua、Countly Web SDK、jQuery、The Better String Library、ZLIB、Tipue drop、html5shiv、Bootstrap、jsmn 和 musl libc。每个软件组件都包含其各自的版权所有者信息、使用条件、再分发要求以及免责声明。文档说明了这些软件按原样提供,不含任何形式的明示或暗示保证,并详细规定了使用、复制、修改和分发这些软件的具体条件和限制。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。