塔式 / 机架式 3U/4U 安装指南
本文档提供了Smart-UPS On-Line SRT5K/6K系列不间断电源的安装和配置指南。文档涵盖重要的安全信息、包装物品清单、技术规格、电池信息和电气规格。详细说明了机架式和塔式两种安装方式的步骤,包括电池模块的拆卸和安装。文档还介绍了后面板功能、布线规格、硬连线连接方法,以及UPS显示界面的操作说明。适用于需要在室内环境中安装和使用该系列UPS产品的用户,提供了完整的安装和初始配置所需的基本信息。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。