的映像 Marine Smart-UPS™ - SRT5KRMXLIM、SRT6KRMXLIM - 外部电池组 - 192RMBPM - 补充文档

Marine Smart-UPS™ - SRT5KRMXLIM、SRT6KRMXLIM - 外部电池组 - 192RMBPM - 补充文档

本文档提供适用于特定 APC by Schneider Electric DNV-GL 类批准的船舶用不间断电源型号 SRT5KRMXLIM 和 SRT6KRMXLIM、外部电池组 192RMBPM、配套 EMI 滤波器和塔式安装套件的补充信息。文档详细说明了产品符合 DNV-GL 类 Approval 2.4 要求,适用于控制室和住宿区内的电桥。包含产品规格、温度运行范围、输入电压范围、认证信息、罗盘距离建议、安装指南、紧急断电功能、干触点输入输出 SmartSlot 卡 AP9613 的使用说明,以及配线尺寸和断路器选择性要求。文档强调了在超过 40 摄氏度环境中运行时需要对 UPS 功率输出进行降级,并提供了详细的安全注意事项和电气安装要求。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 23 4月 2018 | 类型: 用户指南
语言: 中文 | 版本: V0
样本号:: SPD_JGNY-AXXQQU_CH

文件

文件名
JGNY-AXXQQU_R0_CH.pdf