Galaxy VX - 电池断路器箱 - 安装手册
本文档提供了 Galaxy VX 电池断路器箱(型号 GVXBBB630AH 和 GVXBBB1000AH)的详细安装说明。文档包含重要的安全注意事项、产品规格、建议的线缆规格、跳闸设置、环境要求和合规性信息。详细介绍了在墙上安装电池断路器箱的步骤、线缆连接准备、电源线连接、I/O 机柜与电池断路器盒之间的信号线连接等安装流程。此外,还提供了拆除电池断路器箱或将其移至新位置的完整操作指南。文档强调电池断路器箱必须由具备相关资质的专业人员进行安装、操作和维护,并且仅适用于 Galaxy VX UPS 系统。产品符合 IEC 62040 系列标准,具有 CE 标志,保护级别为 IP20。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。