本文档提供TeSys系列CVX真空接触器的全面指导,涵盖产品的运输、安装、操作、使用和维护。文档包含规定及条款、技术参数、结构说明、试运行指导、维护要求、发货交接贮存运输说明、熔断器选用和更换方法,以及详细的二次电路图和外形尺寸图。产品适用于中压户内开关设备,符合IEC 62271-106和GB/T 14808标准。文档详细介绍了固定式和可抽出式两种结构类型,包括机械自保持式和电气自保持式的操作方式。提供了辅助开关、控制电路板、联锁机构等功能模块的说明,以及常规维护和专业维护的具体要求。施耐德电气作为全球能效管理专家,为客户提供安全、可靠、高效的能源解决方案。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。