技术常见问答

询问问题

Citect中使用多语言切换的时候,有的时候在Chinese.DBF或者Russian.DBF文件的Local字段里面已经输入了相关的中文和俄文,但是在页面setlanguage()函数转换这些语言的时候显示的是“?”,为什么?

由于字符编码的问题,可能导致citect无法识别DBF文件中的Local字段,那么客户需要使用一个语言转换的工具来统一所有字符的编码。请见附件,里面附有使用方法。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?