技术常见问答

询问问题

PM表电压电流显示正常,但总有功功率显示异常是什么原因造成的?

PM表电压电流显示正常,但总有功率异常(比如显示负数,或是0等),说明电压、电流之间夹角不正确,建议用户从以下几方面检查:

     1.根据安装手册检查系统类型设置是否正确;

     2.检查CT接线是否正确;

     3.检查CT安装是否正确,确定CT没有穿反;

     4.检查电压接线,确定相序正确。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?